由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

HI3518E+CC3200做wifi摄像头

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TIDC-CC3200-VIDEO

想问下,HI3518E+CC3200做wifi摄像头方案,请协助如何通过SPI来实现通信?谢谢。

  • 参考如下资料

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDC-CC3200CAMBOOST

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDC-CC3200-VIDEO

    描述

    通过该设计,OV788 超低功率视频压缩芯片用户可轻松实现通过 Wi-Fi® 传输音频和视频数据的实时流功能。它在 SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi 无线微控制器上展示了可支持 RTP 视频流和 Wi-Fi 连接的单芯片实施,通过来自本地网络中任意智能手机、平板电脑或计算机的 802.11 b/g/n 网络进行数据传输。此设计实施充分利用 CC3200 Internet-on-a-chip™ 解决方案容易调试至 Wi-Fi 网络和高级低功耗模式的优势,非常适合各种物联网 (IoT) 应用,例如智能家居中的电池供电入侵摄像机、门锁、可视门铃和 360 度多摄像头。

    特性
    • 支持截屏和流:视频 - 720p @ 15FPS
    • 支持截屏和流:音频 – PCM,16bps @ 11025Hz
    • 支持 RTP/RTSP 协议
    • 通过 802.11 b/g/n 网络进行数据传输的 SimpleLink™ Wi-Fi 解决方案

    描述

    此设计基于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 和摄像头 BoosterPack,使新应用以及门铃等现有应用实现 Wi-Fi 摄像头功能。它可以通过 Wi-Fi 实现 JPEG(VGA 或 QVGA)图像的采集、远程控制和传输。

    特性
    • 参考设计包括可用于 CC3200-LAUNCHXL 板的摄像头 BoosterPack 设计
    • 电路板设计支持 Aptina MT9D11 (2 MP) 和 Omnivision OV3660 (3 MP) 传感器模块。支持多种格式,包括 JPEG 压缩。该设计经由并行接口连接到 CC3200(不包括传感器)
    • 该设计可用于将 JPEG 图像采集并保存到嵌入式 Web 服务器上、使用嵌入式 SMTP 协议通过电子邮件发送采集的图像或对 JPEG 图像进行最高 6 FPS 的流式传输
    • CC3200SDK 中提供的摄像头演示应用在接入点模式下要求 C3200-LAUNCHXL + 此摄像头设计设置,并将采集的 JPEG 格式 VGA 或 QVGA 图像保存到嵌入式 Web 服务器,以便从任何通过 Wi-Fi 连接到 CC3200 的设备进行查看
    • 经过全面测试的参考设计系统,包括电路板设计文件、电路板用户指南、演示软件、演示用户指南
  • 你好,我的方案是3518E这边采集camera数据通过CC3200wifi出去,3200在这里只是做一个wifi设备用,现在的问题是3518E通过SPI与3200这边通信,如何调试?

  • 可以参考 https://github.com/yhpan0613/SimpleLink-CC3200/tree/mainstream_br/example/spi_udma_demo

    main.c里面有个宏MASTER_MODE, 设置它为1的时候代表CC3200是spi master, 它为0的时候代表作为spi slave。

    可用两个CC3200 Launchpad插在一起测试,请注意是用的4线的SPI。

    这里面的代码加入了DMA的功能,可以做一些高速的SPI应用。