1.想使用out of box 例程用来开发产品,使产品既可以使用AP模式联网又可以使用SMARTCONFIG联网。这样做可以吗?
2.看到provisioning_smartconfig例程也是使用smartconfig的,这两个例程中的smartconfig一样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
2.看到provisioning_smartconfig例程也是使用smartconfig的,这两个例程中的smartconfig一样吗?
provisioning smartconfig是nonos的,out of box 是rtos的
两个例程中的smartconfig是一样的
TI工程师:
您好!我刚测试OOB例子,用AP模式可以很好连接并使用网页操作,这时我用SET设置WIFI的SSID和密码,然后进入STA模式式可以正常连接并使用的。可是,如果不在AP模式中添加SSID和密码。直接在STA模式中使用smartconfig自动获取SSID和密码(手机APP配合)一直失败,这是怎么回事?
我使用provisioning_smartconfig例子,相同的手机、路由器、APP就可以使用smartconfig获取SSID和密码。
我使用provisioning_smartconfig例子,使用同样的手机、路由器、APP是可以很好的使用smartconfig获取SSID和密码。而在OOB中一直无法使用smartconfig获取SSID和密码。
TI工程师:
您好,在测试oob例子的smartconfig获取网络SSID和密码的时候(手机APP配合),很难连接上去。我测试发现更改一下代码中的延时函数(将MAP_UtilsDelay(500);改为osi_Sleep(50);),有些许改善(之前是一次都连不上,现在20次会有1次连接上),这是什么原因?如果更改这个时间有用的话,嘴和的时间是多少?或者有更好的修改代码方法吗?
long ConnectToNetwork()
{
..........................
..........................
//Waiting for the device to Auto Connect
while((!IS_CONNECTED(g_ulStatus)) || (!IS_IP_ACQUIRED(g_ulStatus)))
{
MAP_UtilsDelay(50000);
}
...............................
..............................
}