This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200 provisioning_smartconfig和out of box 中的smartconfig有什么不同?



1.想使用out of box 例程用来开发产品,使产品既可以使用AP模式联网又可以使用SMARTCONFIG联网。这样做可以吗?

2.看到provisioning_smartconfig例程也是使用smartconfig的,这两个例程中的smartconfig一样吗?

  • provisioning smartconfig是nonos的,out of box 是rtos的

    两个例程中的smartconfig是一样的

  • TI工程师:

      您好!我刚测试OOB例子,用AP模式可以很好连接并使用网页操作,这时我用SET设置WIFI的SSID和密码,然后进入STA模式式可以正常连接并使用的。可是,如果不在AP模式中添加SSID和密码。直接在STA模式中使用smartconfig自动获取SSID和密码(手机APP配合)一直失败,这是怎么回事?

     我使用provisioning_smartconfig例子,相同的手机、路由器、APP就可以使用smartconfig获取SSID和密码。

  • 我使用provisioning_smartconfig例子,使用同样的手机、路由器、APP是可以很好的使用smartconfig获取SSID和密码。而在OOB中一直无法使用smartconfig获取SSID和密码。

  • TI工程师:

    您好,在测试oob例子的smartconfig获取网络SSID和密码的时候(手机APP配合),很难连接上去。我测试发现更改一下代码中的延时函数(将MAP_UtilsDelay(500);改为osi_Sleep(50);),有些许改善(之前是一次都连不上,现在20次会有1次连接上),这是什么原因?如果更改这个时间有用的话,嘴和的时间是多少?或者有更好的修改代码方法吗?

    long ConnectToNetwork()
    {
    ..........................

    ..........................

    //Waiting for the device to Auto Connect
    while((!IS_CONNECTED(g_ulStatus)) || (!IS_IP_ACQUIRED(g_ulStatus)))
    {
       MAP_UtilsDelay(50000);
    }
    ...............................

    ..............................

    }