This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FATAL: Error loading the bootloader. Error code: -3的解决方法

今天群里朋友遇到了这个问题。后来经常我们一起努力给解决了。下面把QQ群讨论内容和图片都贴进来,给以后遇到该问题的朋友。另外也给使用该系列单片机的朋友设计上参考。

-------------——————————————

【冒泡】起的比鸡还早 2019-1-15 14:23:47
大神们有没有遇到过这问题?

【冒泡】不〃算   2019-1-15 14:26:59
bin路径有没有中文的

————————————————————

【冒泡】起的比鸡还早  2019-1-15 14:29:09
没有,就下载一个这个
格式化的时候也提示出错,这块板子有问题,同样的电路 另外一块好好的

——————————————————————————

【冒泡】起的比鸡还早 2019-1-15 14:33:23
网上有说是电源部分的问题,可1.85量的还是对的
【潜水】薄荷的春天 2019-1-15 14:33:27
如果一个板子好好的,一个不好,说明那个板子的问题
【冒泡】不〃算(2019-1-15 14:34:55
是的
【冒泡】起的比鸡还早 2019-1-15 14:35:25
嗯嗯
【潜水】薄荷的春天 2019-1-15 14:35:36
还有一个可能,是那个有问题的板子的芯片内的BL程序会不会被你格式掉了
【冒泡】起的比鸡还早  2019-1-15 14:36:06
什么是BL程序?
我格式化过
【潜水】薄荷的春天  2019-1-15 14:36:21
Bootloader啊
就是引导程序

 【冒泡】不〃算 2019-1-15 14:36:59
你能格式化这个Bootloader程序??
【冒泡】起的比鸡还早  2019-1-15 14:37:17
就format
在也没格式化其他
【潜水】薄荷的春天  2019-1-15 14:38:41
再格式化一次,重新烧录试试看。
那个好的,也同样的操作。
看看会不会也变坏。 
 【冒泡】起的比鸡还早 2019-1-15 14:41:18
好的经过操作还是好的,坏的format的时候特别慢然后报错FATAL: Error loading the bootloader. Error code: -3
BootLoader可以重新下载吗? 

【潜水】薄荷的春天 2019-1-15 14:51:01
特别慢?
看看是不是供电不足
供电电路查看一下
板子跟供电有关的接口或跳线帽看看
【潜水】薄荷的春天  2019-1-15 14:51:47
手册写的内部的Bootloader在ROM里。一般不会动到的。
慢一般是供电不足造成的。
你检查跟供电有关的跳线帽。实在不行增加个外部供电
【冒泡】起的比鸡还早 2019-1-15 14:56:54
好,谢谢大神
【冒泡】起的比鸡还早 17:17:54
果然是供电不足
【冒泡】起的比鸡还早 17:18:06
最终飞了俩根电源线
【潜水】薄荷的春天  17:18:08
原因在哪儿?
【冒泡】起的比鸡还早 17:18:22
电源线走的长了
【潜水】薄荷的春天 17:18:36
你说格式化慢,我就觉得电源供电不足了。以前我遇到过类似的
【冒泡】起的比鸡还早 17:18:38
重新在外边飞线就好

 【潜水】薄荷的春天  17:19:08
嗯,兄弟,我可以把你这个经验分享一下吗
【冒泡】起的比鸡还早  17:19:17
谢谢大神,经验丰富啊
【潜水】薄荷的春天   17:19:19
可以的话,我分享到deyisupport

【冒泡】起的比鸡还早   17:19:26
可以啊 

【潜水】薄荷的春天  17:19:50
好,那我把我们讨论的内容去掉QQ号分享到论坛。
【冒泡】起的比鸡还早 17:20:34
好的
【冒泡】不〃算  17:24:32
厉害了
两块板子不是一样的?
【潜水】薄荷的春天 17:29:06
一样
【冒泡】起的比鸡还早 17:29:13
一样的,但是不知道为什么出现这问题
【潜水】薄荷的春天  17:29:17
原理图一样,但是PCB物理特性有差异
这个很正常啊
【冒泡】不〃算 17:29:32

【潜水】薄荷的春天  17:29:33
就好比同样的两台彩电,收台效果不同