-
开箱介绍
收到的
- .CC3200-LAUNCHXL开发板一块
- USB线一根
- 跳线帽一个
- 初上手体验
使用板子默认的跳线(如下 图),然后接入电源。LED灯的D5和D6长亮,D7熄灭,说明进入了AP模式。
可以用手机或笔记本连接上mysimplelink-112D82。如图
笔记本最大连接距离大概10M,手机只有8M不到。
在游览器里输入http://MySimpleLink.net可以打开demo页面,参照http://www.ti.com/CC3200launchpadstart 可以进行简单的demo测试
DEMO
预设了四个简单的demo,包括控制草坪洒水器,洗衣机,室内温度传感和门锁控制。
SETUP
板子的设置页面,主要设置密码和wifi名字之类的简单设置。