This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先说下我使用的环境
Code Composer Studio Version: 8.0.0.00016
CCS UniFlash Version: 3.2.1.00000
SDK CC3200SDK_1.4.0
SERVICEPACK servicepack_1.0.1.13-2.11.0.1.bin
CC3200-LAUNCHXL rev4.1 板上芯片为 CC3200R1M2 G4
还有自己布的一个板,板上芯片为 CC3200R1M2 G4
用的flash都是MX25R3235FM1IL0(开发板也被我换成这个)
程序是在idle_profile_nonos的基础上增加DMA串口和一个定时器。
出现的问题:
程序在开发板上,不管是串口收发,还是连接AP,发送UDP数据等都是正常的。debug或者用UniFlash烧写后,都能正常运行。
程序在自己的板子上,debug或者UniFlash烧写都是可以成功的。(SERVICEPACK也是烧一样的 )
但是只要一运行到 sl_Start(NULL,NULL,NULL);时,就会没有反应了。只要不运行到这个,串口收发,灯的闪烁都正常。
请各位大侠和TI前辈帮我看看这个问题。非常感谢!!
谢谢您的及时回复,
但是那个帖子也不是很明白
1.是不是G4的芯片存在这个问题?我是不是要换芯片?
2.是不是我的sdk和servicepack不对应?sdk1.4.0是不是对应servicepack_1.0.1.13-2.11.0.1.bin?不是的话,麻烦您提供相应的下载sp的连接,我找不到老版本的sp
3.还有,使用开发板是能正常运行,自己布的板是不是有硬件的问题?已经加过47uf电容在vdd和gnd之间。还有其他可能性的问题?