Part Number: CC3235S
TI工程师们您们好,我在用例程自带的syscfg工具配置IIC管脚,配置时我看选项比较多,真不明白各个参数的含义,能不能请教下您们各个参数什么含义呢?
如:Maximum Bit Rate 参数,最大速率是0不合适,应该常规的设置多少合适呢?
Address Checks 有三个选项 Fail、Warm、Remark,应该选哪个合适呢?
Speed Checks 也有三个选项Fail、Warm、Remark,应该选哪个合适呢?
Interrupt Priority 中断优先级设置多少合适呢?
I2C Peripheral 选项有 Any(I2C0)、I2C0, 应该选哪个合适呢?
SDA Pin 选项有Any(2)、 2、4、6、17,应该选哪个合适呢?选Any(2)可以吗,那个Any什么含义呢?
SCL pin 选项有Any(1)、1、3、5、16,应该选哪个合适呢?选Any(1)可以吗?那个Any什么含义呢?
另外,我发现例程左侧目录有两个syscfg,一个是commom.syscfg ,另一个是image.sysfg,这两个有什么区别呢,使用哪一个配置呢?
非常感谢给与答疑解惑