TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3235S: 关于使用syscfg工具配置IIC管脚的疑问

Part Number: CC3235S

TI工程师们您们好,我在用例程自带的syscfg工具配置IIC管脚,配置时我看选项比较多,真不明白各个参数的含义,能不能请教下您们各个参数什么含义呢?

如:Maximum Bit Rate 参数,最大速率是0不合适,应该常规的设置多少合适呢?

Address Checks     有三个选项 Fail、Warm、Remark,应该选哪个合适呢?

Speed Checks      也有三个选项Fail、Warm、Remark,应该选哪个合适呢?

Interrupt Priority  中断优先级设置多少合适呢?

I2C Peripheral       选项有 Any(I2C0)、I2C0, 应该选哪个合适呢?

SDA Pin      选项有Any(2)、 2、4、6、17,应该选哪个合适呢?选Any(2)可以吗,那个Any什么含义呢?

SCL pin    选项有Any(1)、1、3、5、16,应该选哪个合适呢?选Any(1)可以吗?那个Any什么含义呢?

另外,我发现例程左侧目录有两个syscfg,一个是commom.syscfg ,另一个是image.sysfg,这两个有什么区别呢,使用哪一个配置呢?

非常感谢给与答疑解惑

  • 参数配置参照例程C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06\examples\rtos\CC3235S_LAUNCHXL\drivers\i2ctmp

    中的参数进行配置

    any代表下面的任何一个都可以,选择any一般会默认选择下拉中的第一个

    我发现例程左侧目录有两个syscfg,一个是commom.syscfg ,另一个是image.sysfg,这两个有什么区别呢,使用哪一个配置呢?

    commom.syscfg是常规的硬件配置,image.sysfg是下载的image的配置,一般只需要配置commom.syscfg

  • 好的非常感谢