This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC3000与IAR入门



刚开始研究WIFI,没用过IAR。

原来一直在用KEIL,官方给的例程是IAR的,现想学习研究下,但从官网下的IAR,没有找到破解文件,还有用IAR  for arm,是不是不能开发MPS430。

IAR FOR MPS430 最新版本是6.10,不知道对官网给的例程对不对应。

TI代理商请问哪里能找,本人 在广州。

  • XiaoDi,

    您好!

    IAR 开发环境针对MSP430, ARM ,8051....都有相对应的版本。 具体请参考IAR主页:http://www.iar.com/Service-Center/Downloads/ 

    关于例程的版本问题,您完全可以使用最新的IAR版本,新版本都是向下兼容的。到时候您直接把我们的例程导入到IAR就可以。 当然除了IAR,您还可以用TI自己的开发环境CCS来编程,也非常好用,建议您试一下。链接如下:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

    谢谢!

  • XiaoDi,

    另外,您提到的TI代理商的问题,您可以参考TI官网的中国授权代理商列表,链接如下:http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=24957

    另外,您还可以从TI官网上搜索到非常丰富的产品以及文档指导资料, 可以帮助您的开发,所以多利用TI的网站。

    谢谢!

  • 你好,

    不知道你用的官网例程是不是基于MSP430F5739luanchpad配合CC3000的demo板,如果是,我们的参考例程是在IAR for MSP430的EDA平台上的代码,西药IAR5.50及以上版本才能打开。

    IAR官网有30天试用版软件和4K免费版供下载使用,你可以下载30天使用板,因为我们的demo code大于4K代码。

    下载地址如下:http://www.iar.com/Service-Center/Downloads/

    你说的6.10是IAR最新版本,可以向下兼容。