刚开始研究WIFI,没用过IAR。
原来一直在用KEIL,官方给的例程是IAR的,现想学习研究下,但从官网下的IAR,没有找到破解文件,还有用IAR for arm,是不是不能开发MPS430。
IAR FOR MPS430 最新版本是6.10,不知道对官网给的例程对不对应。
TI代理商请问哪里能找,本人 在广州。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚开始研究WIFI,没用过IAR。
原来一直在用KEIL,官方给的例程是IAR的,现想学习研究下,但从官网下的IAR,没有找到破解文件,还有用IAR for arm,是不是不能开发MPS430。
IAR FOR MPS430 最新版本是6.10,不知道对官网给的例程对不对应。
TI代理商请问哪里能找,本人 在广州。
XiaoDi,
您好!
IAR 开发环境针对MSP430, ARM ,8051....都有相对应的版本。 具体请参考IAR主页:http://www.iar.com/Service-Center/Downloads/
关于例程的版本问题,您完全可以使用最新的IAR版本,新版本都是向下兼容的。到时候您直接把我们的例程导入到IAR就可以。 当然除了IAR,您还可以用TI自己的开发环境CCS来编程,也非常好用,建议您试一下。链接如下:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS
谢谢!
你好,
不知道你用的官网例程是不是基于MSP430F5739luanchpad配合CC3000的demo板,如果是,我们的参考例程是在IAR for MSP430的EDA平台上的代码,西药IAR5.50及以上版本才能打开。
IAR官网有30天试用版软件和4K免费版供下载使用,你可以下载30天使用板,因为我们的demo code大于4K代码。
下载地址如下:http://www.iar.com/Service-Center/Downloads/
你说的6.10是IAR最新版本,可以向下兼容。