This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc3000硬件问题



  希望得到大家的解答,谢谢~!

 CC3000 WIFI 模块中遇到的疑惑:

1、
     WL_EN1,WL_EN2  管脚的功能的是?
     WL_RS232_RX, WL_RS232_TX  这个接口需要预留吗?
     SDA_EEPROM等管脚的作用?

2、    在产品的设计上,是否需要预留 WL_RS232_RX, WL_RS232_TX  接口?
 
3、
      看 CC3000MOD Module EM Board原理图 天线处接了 ANT1 ,AT8010-E2R9HAA;J1 ,NL_U.FL-R-SMT(10)两个接口,这里不是太明白?
CC3000MOD EM BOARD-SCH-D02_121129.pdf
  • 请问是自己学习还是公司项目?

    1. WL_EN1, WL_EN2 两个都需要拉高来Enable 模块内部所有功能。

    2. WL_RS232_TX 需要用来输出 Log用。

    3. 实际使用可以用天线,测试需要连接表贴的同轴连接器。

  • 您好,公司项目用。

    1. “WL_EN1, WL_EN2 两个都需要拉高来Enable 模块内部所有功能。”手册中没看都这么一说啊? 

           我理解是作为工作模式切换用的,WL_EN1, WL_EN2 短接为工作模式,WL_EN1悬空, WL_EN2 接地为测试模式。这么理解对吗?

    2. . WL_RS232_TX/RX等作为调试时使用的接口(我这么理解),那在后期产品上该接口是否还需要预留?

    3、原理图中天线部分给出的两种天线接口方式吗?只选其中一个连接接就可以?

    4.“实际使用可以用天线,测试需要连接表贴的同轴连接器”在车载上使用,推荐使用什么天线方案呢?