This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3000MOD调试

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

您好:  
现在正在调试CC3000模块,CC3000MOD 搭载自己控制板上。
         调试过程:
         1、系统上电,给VBAT_IN=3.8V  ;VIO_HOST=3.3V;  
         2、主控程序运行,IO输出把VBAT_EN 拉高 3.3V
         3、等待SPI_IQR 引脚拉低
         调试结果: 
        SPI_IQR 引脚电平始终没有变化.

       这是什么原因呢?还需要哪些配置吗?
  • 怎么还没大神回复啊·······会不会是硬件问题呢?但其他输出IO能测到1.8V。需要软件做什么配置吗??

  • 通常会是硬件问题。你可以把模块飞线到一个TI的MCU板子上吗?像MSP430FR5739,就是在CC3000 WIKI上有参考设计的开发板。

    然后可以验证一下CC3000MOD有没有问题。

  • 您好,谢谢您的回答。

             以上问题已经解决,是硬件问题,虚焊了。

             现在已经可以和CC3000MOD通讯。但读取不到版本号?以下是测试的数据:

     CC3000MOD和控制板通讯:

    1、

    Host ->> CC3000  -   HCI_CMND_SIMPLE_LINK_START   :0x01 0x00 0x05 0x00, 0x00 0x01 0x00 0x40 0x01 0x00

    CC3000 ->> Host - HCI_EVNT_SIMPLE_LINK_START    : 0X02 0X00 0X00 0X00 0X07 0X04 0X00 0X10 0X02 0X00(返回信息不对,代表着什么含义?是需要下载补丁包吗?)

    2、

    Host ->> CC3000  -   HCI_CMND_SIMPLE_LINK_START   :0x01 0x00 0x05 0x00, 0x00 0x01 0x00 0x40 0x01 0x02(把00改为02后,返回数据正常)

    CC3000 ->> Host   能正常返回: 02 00 00 00 05 04 00 40 01 00

     Host ->> CC3000 -  HCI_CMND_READ_SP_VERSION :0x01 0x00 0x05 0x00 0x00 0x01 0x07 0x02 0x00 0x00

    CC3000 ->> Host   返回:02 00 00 00 05 04 07 02 01 FF 02 00 00 00  (返回信息不对,代表着什么含义?)

    以上问题,希望能帮忙解答一下,谢谢。