Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200-LAUNCHXL, UNIFLASH, CC3200
我下載了TI CC3200SDK中的例程httpserver到CC3200-LAUNCHXL板上,用WI-FI Starter來配置它始終不成功,一直找不到設備,請問有可能是什麼問題,SDK版本的問題嗎?請大家幫幫忙,O(∩_∩)O謝謝!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200-LAUNCHXL, UNIFLASH, CC3200
我下載了TI CC3200SDK中的例程httpserver到CC3200-LAUNCHXL板上,用WI-FI Starter來配置它始終不成功,一直找不到設備,請問有可能是什麼問題,SDK版本的問題嗎?請大家幫幫忙,O(∩_∩)O謝謝!!!
请问能否提供详细的错误提示?是 No New Device Found?
If you have assigned a 'Device Name' to the SimpleLink device when you first did a SmartConfig, the next SmartConfig process will not list the connected device as 'New Device Found', since its name is already listed in the 'Devices' tab of th
在SDK里面有专门的provision_smartconfig这个工程例程,可以用它试试看。
你好,你说的那个provision_smartconfig 我尝试过了,但是还是无法搜寻到设备:
我用CCS6 调试了一下,发现程序停止在一个while(IS_CONNECT())……,等待用户的wifi,我此时已经打开了那个APP,并且准确无误的输入了SSID和密码,点击start,但是并没有反应,无法发现设备,我尝试过很多次,仍然无法发现设备,当时请你们的FAE过来调试过,但是并没有根本解决问题。请问,你们是怎么测试的,我也不确定是否有遗漏的步骤,能不能发一个比较详细的测试步骤,因为项目评估比较急,恳请你能够发一个测试文档到我的邮箱troy.tang@goertek.com,谢谢。
你好,
第一,不是所有手機都能進行smartconfig的,像我之前用紅米就不能實現,我目前是用iPhone 4s的,能成功進行SmartConfig;
第二,確保你所要連接的路由器是工作在2.4G,而不是5G;
第三,確保你的設備處於等待SmartConfig狀態;
第四,如果還是不行,用Uniflash擦除Flash后更新一下serverpack,再進行SmartConfig;
Hi Zongfu,
您好!
如Liang Xie所说,小米有些机型确实存在和一些AP smartconfig配置不上的问题。主要原因是TI 是标准的WIFI产品,而手机里面用到Mxx友商的WIFI产品,在加上很多Bxxx友商的路由,所以在他们之间确实有可能存在一些兼容性的的问题。所以建议的做法是先使用smartconfig配置,配置不成功超时之后,自动切到AP模式进行配置,这样就可以从便捷性和兼容性方面做到平衡。谢谢!
http://www.ti.com/tool/cc3200sdk 下载 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Software Development Kit (SDK) Service Pack
请问为什么我点击download之后不能直接下载呢?可以告诉我下载方法吗?谢谢
你好
你用的是哪个工程
我使用provision smartconfig这个工程 更新了servicepack
无论如何使用苹果6也 无法成功
我试过,苹果6S以上,三星S7的手机死活配不上的,只能AP模式下,郁闷呀