仿真跟踪,程序从main函数开始跑, 到调用 ConfigureSimpleLinkToDefaultState 函数,到
lRetVal = sl_DevGet(SL_DEVICE_GENERAL_CONFIGURATION, &ucConfigOpt,
&ucConfigLen, (unsigned char *)(&ver));
这函数,就卡死在里面了。程序不往下跑了。一直卡住。
此时已有ap cc3200demo open 的热点。麻烦解决下,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
热点起来只是说明内部的网络处理器供上电了,不一定说明通信没问题。
你用的是TI的评估板吗?如果是的话,版本是多少,软件的版本又是多少?麻烦告知一下。
用的是 cc3200 LAUNCHXL 评估板 Rev3.2
软件版本 CC3200 SDK v0.5.2 release。
ap没有问题,我用手机都能连接上,并且与ap进行tcp通讯, 想用cc3200连接ap 进行tcp通讯,例程都跑不通。
我之前跑了blinky 的例子之后,再跑tcp_socket就跑不过去?
重新跑getting_started_with_wlan_station例子之后,再跑tcp_socket就可以跑过去,能够连接ap
这是什么情况啊?总不能使用前,都先跑一遍getting_started_with_wlan_station。这样没法出产品啊??
软件应该是没问题的。
你能否再用下面的步骤再试一下:
1. 用最新的UNIFLASH烧录一下最新的service pack
2. 注意烧录的时候SOP2要跳上
3. 下载最新的SDK 1.0,然后烧录tcp_socket例程,记得修改你要连的SSID和密码
4. 注意运行程序的时候SOP2要拿掉, 如果你的PIN58和VCC用跳线连起来了,也把它拿掉。
如果还是不行,请调试一下,看是死在哪里的。