This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc3200使用SDK中tcp_socket的例程,程序没有任何改动。程序卡死。

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

仿真跟踪,程序从main函数开始跑, 到调用 ConfigureSimpleLinkToDefaultState 函数,到

lRetVal = sl_DevGet(SL_DEVICE_GENERAL_CONFIGURATION, &ucConfigOpt,
&ucConfigLen, (unsigned char *)(&ver));

这函数,就卡死在里面了。程序不往下跑了。一直卡住。

此时已有ap  cc3200demo  open 的热点。麻烦解决下,谢谢。

  • 热点起来只是说明内部的网络处理器供上电了,不一定说明通信没问题。

    你用的是TI的评估板吗?如果是的话,版本是多少,软件的版本又是多少?麻烦告知一下。

  • 用的是 cc3200 LAUNCHXL 评估板 Rev3.2

    软件版本 CC3200 SDK v0.5.2 release。

    ap没有问题,我用手机都能连接上,并且与ap进行tcp通讯, 想用cc3200连接ap 进行tcp通讯,例程都跑不通。

  • 我之前跑了blinky 的例子之后,再跑tcp_socket就跑不过去?

    重新跑getting_started_with_wlan_station例子之后,再跑tcp_socket就可以跑过去,能够连接ap

    这是什么情况啊?总不能使用前,都先跑一遍getting_started_with_wlan_station。这样没法出产品啊??

  • 软件应该是没问题的。

    你能否再用下面的步骤再试一下:

    1. 用最新的UNIFLASH烧录一下最新的service pack

    2. 注意烧录的时候SOP2要跳上 

    3. 下载最新的SDK 1.0,然后烧录tcp_socket例程,记得修改你要连的SSID和密码

    4. 注意运行程序的时候SOP2要拿掉, 如果你的PIN58和VCC用跳线连起来了,也把它拿掉。

    如果还是不行,请调试一下,看是死在哪里的。