This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于cc3200 无线mcu

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200-LAUNCHXL

  本人对于单片机了解不多,因为公司需要基于cc3200开发一款产品所以来向大家提问 

       可能会问到一些对于专业人士来说很白痴的问题  请大家多多见谅。  

  问题1   cc3200手机app有现成的吗?是需要自己单独开发?还是基于已有的基础开发?

  问题2   cc3200是通过其本身的wifi信号连接上可提供上网的信号而进行连接的吗?

  问题3   cc3200的编程与普通单片机的编程一样吗?若不一样有什么不同?

  问题4   cc3200有什么软件对其编程,sdk?ccs?

  问题5   用cc3200-launchxl来实现一个简单的通过app控制单纯的开关功需要怎么做? 需要一下步骤?

  

    在此谢谢各位大神的解答,感激不尽!!!!!!!

  •  针对物联网 (IoT) 应用的 SimpleLink CC3200 器件是一款集成了高性能 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU,从而使得客户能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。 借助片上 Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开发。 CC3200 器件是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。

    可以先看一下TI WIKI的内容  http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC31xx_&_CC32xx 包含了CC3200基本上所有的资料