本人对于单片机了解不多,因为公司需要基于cc3200开发一款产品所以来向大家提问
可能会问到一些对于专业人士来说很白痴的问题 请大家多多见谅。
问题1 cc3200手机app有现成的吗?是需要自己单独开发?还是基于已有的基础开发?
问题2 cc3200是通过其本身的wifi信号连接上可提供上网的信号而进行连接的吗?
问题3 cc3200的编程与普通单片机的编程一样吗?若不一样有什么不同?
问题4 cc3200有什么软件对其编程,sdk?ccs?
问题5 用cc3200-launchxl来实现一个简单的通过app控制单纯的开关功需要怎么做? 需要一下步骤?
在此谢谢各位大神的解答,感激不尽!!!!!!!