This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
1.例程用的是 MQTT Client,
2.Ti的例程我已经试过了 ,同样的参数,是可以连接的
3.这个版本不好调整,我是接手的代码修复BUG
还有一个问题就是我用例程连接Onenet的时候,会直接断开,我在平台上找到特性,发现有一个serrison需要为1,但是例程上面没有找到这个参数怎么配置
不是说需要代码修复的技术支持,我只想知道那个错误码是什么意思,因为这个是调用的Ti的接口,我这边看不到错误码的意思。
特性就是我说的clean session标记,例程里没有对此参数的设置,在MQTT.fx里面就有这个参数,我已经试过了我的MQTT参数,使用MQTT.fx是可以直接连接的,但是替换到mqtt_client例程里面后,CC3220无法连接Onenet,所以我怀疑是否是该参数引起的。
您以前是否调用过MQTTClient_CREATE? 您是否为MQTT堆栈创建了任务?
-2005表示出现致命错误。
在发生此事件之前,您是否看到异步致命事件(SimpleLinkFatalErrorEventHandler或SimpleLinkGeneralEventHandler)?
使用clean-connect可通过以下方式完成:" MQTTClient_Set(mqttClient, MQTTClient_clean_connect,&mqttClientParams.cleanConnect, sizeof(mqttClientParams.cleanConnect);"
什么是"MQTT.FX"?
您是否认为原始示例适合您?
-2005意味着发生了致命错误,因此命令被中止,并且需要NWP或MCU重置。 通常,这是在调用SimpleLinkFatalErrorEventHandler或SimpleLinkGeneralEventHandler之后发生的,因此请检查它们是否被调用。
问题已经解决,
1.-2005的原因是内存不够了,减小了其他地方的内存后,可以连接了。
2.Onenet无法连接的原因是把will retain参数按照Onenet官网提供的flag为0,qos为0进行设置后无法连接,解决方法是需要在连接之前,不对该参数进行赋值(直接注释掉),之后就可以连接上了