This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您以前是否调用过MQTTClient_CREATE? 您是否为MQTT堆栈创建了任务?
-2005表示出现致命错误。
在发生此事件之前,您是否看到异步致命事件(SimpleLinkFatalErrorEventHandler或SimpleLinkGeneralEventHandler)?
使用clean-connect可通过以下方式完成:" MQTTClient_Set(mqttClient, MQTTClient_clean_connect,&mqttClientParams.cleanConnect, sizeof(mqttClientParams.cleanConnect);"
什么是"MQTT.FX"?
您是否认为原始示例适合您?
-2005意味着发生了致命错误,因此命令被中止,并且需要NWP或MCU重置。 通常,这是在调用SimpleLinkFatalErrorEventHandler或SimpleLinkGeneralEventHandler之后发生的,因此请检查它们是否被调用。
问题已经解决,
1.-2005的原因是内存不够了,减小了其他地方的内存后,可以连接了。
2.Onenet无法连接的原因是把will retain参数按照Onenet官网提供的flag为0,qos为0进行设置后无法连接,解决方法是需要在连接之前,不对该参数进行赋值(直接注释掉),之后就可以连接上了