Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, UNIFLASH
CCS:8.3.0
SDK:1.5.0,CC3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk\example\p2p
手机型号:华为Mate60
程序停在这个while中了,例程一点没改,直接debug或者uniflash下载都连接不上,一直显示正在连接,连接一会之后在可用设备列表中,cc3200-p2p-device消失了。请问需要手机进行设置吗?为什么一直在连接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS:8.3.0
SDK:1.5.0,CC3200SDK_1.5.0\cc3200-sdk\example\p2p
手机型号:华为Mate60
程序停在这个while中了,例程一点没改,直接debug或者uniflash下载都连接不上,一直显示正在连接,连接一会之后在可用设备列表中,cc3200-p2p-device消失了。请问需要手机进行设置吗?为什么一直在连接?
您好,
按照经验可能是 mate60pro 的蓝牙技术栈太新了,例程可能需要更新。
我会确认一下具体原因,在这里回复您。
从上面的日志来看,似乎服务包甚至没有编程,因此您正在使用基于 RIM 的代码。
您能更新一下servicepack并检查一下吗?最新的是2.15.0.1。
您好,我看到了您的回复,进行了service pack更新(CC3x00ServicePack-1.0.1.15-2.15.0.1-windows-installer.exe),目前日志信息如下,我对该报错在论坛中进行搜索,发现109是下方的错误,论坛中有一个一样的问题,但是没有工程师回复。链接如下:CC3200利用Wifi P2P代码例子测试:错误[GENERAL EVENT] - ID=[-109] Sender=[5] - Wi-Fi 论坛 - Wi-Fi - E2E 设计支持 (ti.com),请问该情况如何解决?
#define SL_GENERAL_ERROR_CON_MGMT_STATUS_DISCONNECT_DURING_CONNECT (-109)
Hi huanyu,
我会将这个问题反馈到 E2E 论坛。
错误-109表示对方已断开连接,但没有说明原因是什么。
最好是使用空气嗅探器抓包看一下。