HI,TI员工,
查看CC3200资料,该芯片支持AP模式,并且可以用作Internet Gateway.请教下,
1.支持的AP模式是那种FAT,or THIN ?
2. 如果用AP模式如何与无线路由器连接???还是说用AP模式只能是局域网(sta,ap这样的基本BSS模式通讯)
3. 使用那种模式来作为Internet Gateway(如何实现网关设计),我的理解是初始化设置AP模式支持web server。通过STA设备 配置相关的profile,再把AP切换到STA模式,按设置好的profile参数连接到无线路由器, Phone or PC 连接到无线路由器上,这中方式可以访问外网和云端,但是作为gateway的还是无线路由器,对吗?
各位懂或熟悉的朋友也可以参与讨论说明观点!