This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200运用

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

HI,TI员工,

    查看CC3200资料,该芯片支持AP模式,并且可以用作Internet Gateway.请教下,

   1.支持的AP模式是那种FAT,or THIN ?

   2.  如果用AP模式如何与无线路由器连接???还是说用AP模式只能是局域网(sta,ap这样的基本BSS模式通讯)

   3. 使用那种模式来作为Internet Gateway(如何实现网关设计),我的理解是初始化设置AP模式支持web server。通过STA设备 配置相关的profile,再把AP切换到STA模式,按设置好的profile参数连接到无线路由器, Phone or PC 连接到无线路由器上,这中方式可以访问外网和云端,但是作为gateway的还是无线路由器,对吗?

   各位懂或熟悉的朋友也可以参与讨论说明观点!

  • CC3200支持WIFI模式下标准的SAT和AP模式。

    如果你要实现和互联网或是无线路由器的链接,你需要将CC3200设置在SAT模式下去连接你的路由器。

    CC3200可以通过你描述的第三种方案,通过webserver 的方式来配置所需要链接的AP信息的。

    谢谢