1 ,请问CC3200内置是几个核,mac ,nwp,phy是不是各自都有一个核,,CC3200应该是能设置成M4睡眠,,,网络部分正常工作(有连接),,,,这时候的功耗是多少??,,,我最想知道的是在tcp保持连接并且能够及时响应的状态下,最低的功耗是多少??cc3200该怎么设置模式?
2 ,是不是调用了sl_stop后,,在调用sl_start后,,网络处理器的初始状态是怎么样的???譬如以前就设置过参数,,需不需要重新设置??
3 有没有一些smartconfig的例子或者是相关的资料可以提供下
4 sl_Recv 应该是阻塞式的吧? 还有这个函数的返回值,,,包含了一个rssi,,这个值是不是有效的??我记得以前读的值好像是固定不变的,,,真奇怪
谢谢,TI员工回答的比较有权威性,所以一次就把以前有点疑问全抛出来了,,,,,