Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD
CC3235MODSF开发板,SPI采用master模式,数据宽度两个字节,发射和接收通道都连接上DMA,双DMA通道,用的tirtos系统上跑WIFI-AP模式,调用sl_Recv接收上位机数据通过DMA到SPI发射出去,SPI DMA接收到的数据通过sl_Send发送到上位机。问题来了,当我发送和接收的数据包很小的时候没有问题,整个过程很流畅…
CC3235MODSF开发板,SPI采用master模式,数据宽度两个字节,发射和接收通道都连接上DMA,双DMA通道,用的tirtos系统上跑WIFI-AP模式,调用sl_Recv接收上位机数据通过DMA到SPI发射出去,SPI DMA接收到的数据通过sl_Send发送到上位机。问题来了,当我发送和接收的数据包很小的时候没有问题,整个过程很流畅…
The certification of CC3200MODR1M2AMOB(China_SRRC) is out of the expiration date. The certification validity is 5 years(from 2015/6/30 to 2020/6/30). where download the new certificate and the new test report,or provide the new cer…
如题,浏览方案页面只看到了CC3200MOD的资料,没有找到OV788的,请问如何测试该方案
CC3200视频压缩技术是什么,视频串口输入速度是多少?能支持多少像素的。SDK现在能提供到什么程度?
这边跑的是cc3200sdk_1.3.0的实例,gpio9对应的是红灯,gpio6对应的是绿灯。pinmux.c已经配置。但是灯总是不亮。检测电流时,显示的是14ma,请问下是哪里出问题?
我买了一块cc3200ModLAUNCHXL 评估板,也购买了cc3200mod的芯片、
自己想做一个板子
想问下这款芯片(cc3200mod)使用的是什么封装 如何焊接
您好,
CC3200MOD +cc3200+CC3200AUDOBOOST
1.可否实现与手机客户端实时的可视对讲?(WiFi音频与WiFi视频如何实现同步)
2.可否通过微信硬件平台实现与cc3200的可视对讲?
3.有没有参考例程
这个文件是关于网络安全的吧?跟RED认证好像没有关系,
用在我们产品上的CC3200MOD是工作在AP模式,EN 300328标准中的适应性和接收阻塞无法进行测试,而且我们的认证机构不能引用其他公司所出具的报告,所以无法使用TI提供的测试报告。
测试工程师的要求是:blocking和自适应需要我们的产品和他的wifi测试仪进行连接,通过测试仪分析产品在加干扰的情况下能否满足要求。