尊敬的TI:
目前CC3235SF需要做CE认证,遇到需要自适应测试和blocking测试,对应的标准是EN300328,4.3.2.6是自适应要求,4.3.2.11是blocking的要求.请问是否有相应的固件可以对应测试。如果没有固件,我该怎么在现有SDK中修改实现测试的要求。
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
尊敬的TI:
目前CC3235SF需要做CE认证,遇到需要自适应测试和blocking测试,对应的标准是EN300328,4.3.2.6是自适应要求,4.3.2.11是blocking的要求.请问是否有相应的固件可以对应测试。如果没有固件,我该怎么在现有SDK中修改实现测试的要求。
Arabic | Hebrew | Polish |
Bulgarian | Hindi | Portuguese |
你好:
想请问CC3235SF这颗芯片有做过中国SRRC相关的认证吗?
目前我使用CC3xxx_RadioTool 的gui软件以及他所提供的固件进行信号发出,但是我发现他很难满足srrc中对杂散功率的要求,是我的测试方法不对吗?我想要得到一点帮助
图一为srrc对2.4gWiFi在2483.5-2500MHz的要求
图二为我所使用的相关参数
图三为目前我频谱仪抓的结果
请问该芯片CC3235SF的无线测试工具RadioToolGUI使用说明说有没有?
1.使用CC3xxx_RadioTool中携带的ccs工程
2.gui工具中设置5g信道时 power为灰色不可修改,参考了手册中的说明这个参数对5g信道下的发射不产生影响
3.目前我们想要通过一个认证,需要5.8gwifi的发射功率限值在13.98dbm内目前使用原本的工程是不能满足的。
4.我们能否通过修改1中描述的工程中的部分代码,来降低cc3235sf这颗芯片在5g模式下的发射功率?
我在调试我们设计的一款产品的PCB时发现一个问题,就是我们这批设计的PCB功耗比之前的产品要大不少。之前的产品电流大概130mA,这次的产品电流大概在160~280mA之间波动,不稳定。后来逐渐找到了问题所在,我们在测量SOP1信号时,发现它并不像我们之前产品中那么有规律。之前的产品中,这个信号每隔5ms会变高,高电平持续很短时间就变为低电平了,而且周期性很好。而新的板子,这个信号的变化没有什么规律,有时高电平的时间很长,有时很短。下面是一次用示波器测量的结果…
你好,我在使用CC3235SF作为STA向PC端发送UDP数据,数据量大约2.7Mbps。当我的设备数量增加到5~8个时,工作很短一段时间(大约几十秒到几分钟),就会出现一次发送失败的问题,sl_SendTo()函数返回值是-2005。但如果只有两到三台设备时,这个错误发生的概率就会小得多,往往几十分钟都不发生。我的问题是:
1、这个-2005的错误码,是什么引起的?
2、在出现这个错误码后,我应该怎么处理?如何让设备从错误中恢复过来,继续工作?
谢谢…
Links,你好
再问一个问题,我看CC3235兼容的Wi-Fi有802.11 a/b/g/n,那么可不可以指定用802.11 n来进行联网?
我用CC3235SF设计的设备,在扫描无线网络时,只能找到36~48几个信道工作的SSID,而当信道设置为149、153、157、161、165时,就无法找到。这些个频段应该算是U-NII-3的。后来我查找了TI的资料,CC3235的数据手册里有提到支持的频段有U-NII-3,那我为什么不能使用这几个信道呢?
我正在用CC3235设计一个数据采集设备,上传码率大概是2.7Mbps。我用5GHz的频段,最多只能有4个设备一起工作,再加一个,之前的一个设备就停止发送数据了。我看了一下资料,CC3235的带宽就是20MHz,那么我可以通过选择调制方式来提高带宽的利用率吗?比如使用OFDM这样的调制方式?
目前测试场景是一个AP模组,一个STA模组,当STA模组连接上AP模组后,断开STA模组的电源,并开始计时检测断网时间,大约60秒会断开WIFI,请问这个时间是否可以修改
目前使用环境是2个AP带四个STA,反复切换入网,AP做TCP Server,STA做TCP Client。当四个STA同时连上1号AP时,连上1号AP的TCP服务器,之后断开所有STA连接,同时连接2号AP的TCP服务器,如此反复操作,一段时间后会出STA无法从AP获取IP地址的情况,且重启STA依然不能获取,但是主机没有相关的状态打印,不知道哪个环节出了问题,请问从何从AP端获取此异常,并处理该问题
使用华为手机连接CC3235SF的AP一切正常,但是用小米手机连接AP后直接报错:
[14:20:38.451]收←◆[NETAPP EVENT] Unexpected event [0x3]
[14:20:38.499]收←◆[NETAPP EVENT] Unexpected event [0x3]
[14:20:38.547]收←◆[NETAPP EVENT] Unexpected event [0x3]
[14:20…
大家好,最近在用CC3235SF进行无线网络通信实验时,遇到了一个问题,大家帮忙看看。
调用sl_SendTo()函数进行数据采集,有时会发送失败,返回的错误码是-2005:
/* API has been aborted due to an error detected by host driver */
#define SL_API_ABORTED (…
购买了CC3220SF-LAUNCHXL准备学习一下wifi_doorlock.zip实例。将wifi_doorlock,zip保存于C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL…
大家好,最近在用CC3235SF进行无线网络通信实验时,遇到了以下几个问题,大家帮忙看看。
1.同时利用TCP(基于Modbus协议)和UDP(数据采集)进行数据传输时,
在进行一段时间后(一般半小时),数据采集就会出错,报的错误码是:-2005,
我查了一下,应该是这个错误:
/* API has been aborted due to an error detected by host driver */
#define SL_API_ABORTED (-2005L…
CC3220SF一直显示有AP接入点模式初始化无法连接,在连接之后点击start显示failed无法连接,提示ap接入点模式错误
我使用CC3235SF的SPI SLAVE 例程发现,每次接收 主机的数据 时间间隔是2MS 一次,这个2MS 在这里是默认的RTOS 的轮询功能吗? 怎么改成RTOS 的
SCHED_FIFO 模式?
我想使用Internal Update方式进行OTA,但是不知道如何将.tar文件写入到SimpleLink文件系统,以前的CC3200项目是通过tcp接收bin文件原始数据通过sl_FsWrite()写入文件系统,更改mcubootinfo重启MCU,这样很方便就完成了OTA,现在使用CC3235SF也能这样操作吗…