This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

协调器重启后大量终端节点(75个)重新加网的速度问题

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

协议栈版本:ZStack-CC2530-2.5.1a

拓扑结构:星型结构

1个协调器,75终端节点。

一、终端在调试时参考了:Application Note:Application-Level Tuning of Z-Stack

 更改了一下四个参数

1、-DBEACON_REQ_DELAY_MASK=0x3FFF
2、-DBEACON_REQUEST_DELAY=2000
3、-DEXTENDED_JOINING_RANDOM_MASK=0x0FFF 
4、-DNWK_START_DELAY=500

二、协调器在调试时参考了AN123 – Breaking the 400-Node ZigBee® Network Barrier With TI’s ZigBee SoC and Z-Stack™ Software

Z-Stack Knobs

Table 5. Network Parameters in the Z-Stack也做了相应的设置(手册的第11页)

当75个终端全部入网后,重启协调器,实验下来75个终端节点大约要1分40秒--2分才能完全入网。


那么怎样能让75个终端快速入网(时间1min以内)?做了好久都没调近1min,请指教一下,谢谢!








  • 补充一下:感觉问题主要在于终端数量较多,又几乎是同时发送信标请求,感觉协调器处理不过来。虽然我们把随机延时调宽了使终端入了网,给协调器一定的时间处理信标请求,随机延时调款后使得终端入网时间太长,要想终端入网速度快,随机延时不能太宽,协调器要处理的更快才可以(随机延时调了很久不是很明显)。请问大家怎样

  • 建议每个设备加随机的延时加网,不要同一时间竞争。

    ZDOInitDevice( uint16 startDelay )

    随机的startDelay

  • 终端设备增加随机延时(随机延时的范围我们已试过)加入网络这个我们试过,这样只能保障终端能入网,终端入网时间还是很长的,调试很久没能缩短入网的时间。调试最好时候全部入网大约1分40秒--2分;最长的达到4分钟。

    随机延时的大小是通过下面的条件判断的;

    1、通过抓包终端发送信标请求协调器基本没有信标应答的,信标请求多到协调器处理不过来,协调器是处于忙状态;网络是起不来的。这时需要增加随机延时的范围!

    2、通过抓包终端发送信标请求协调器都能回复信标的,信标请求尽管很多协调器处理的过来,协调器是处于不忙状态;网络是可以起来的。这时需要减小随机延时的范围!

    最终我们选择当终端发送信标请求协调器基本上都能回复信标的 随机延时范围。

    终端还是不能快速入网。

  • 在终端数量一定时,所有终端加入协调器所创建的网络的时间,TI在这个方面有没有参考时间?

  • 请问l l3,请问你有用到路由吗?能够同时连接75个终端那么多吗?有加存储吗?