Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK
Zigbee 芯片是CC2530, 协议栈是使用的是1.2.2a.44539, Zigbee通过UART连接到树莓派上, ZNP使用的固件是协议栈中znp代码编译出来的, ZAP对ZNP的串口操作命令是按照文档 swra444.pdf, 命令的串口返回消息也是正确的, 最终ZNP返回 cmd0:0x45, cmd1:0xc0, payload:09, znp应该已经启动了zigbee网络。在使用HA 的samplelight的enddevice启动后,扫描对应信道的信号,始终都搜不到,ZDO_beaconNotifyIndCB没有被调用,ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB的status是0xea(ZMacNoBeacon),coordinator在启动的时候使用的是DEFAULT_BEACON_ORDER,即BEACON_ORDER_NO_BEACON,协调器和终端设备都使用的是channel 11 (0x800)
请问在No_beacon情况下终端设备需要怎样加入网络(使用samplelight的coordinator和enddevice可以发现网络并加入)