刚刚查看一份资料说, uint8 *transID 该参数是一个指向发送序号的指针,每次发送数据时,发送序号会自动加1(协议栈里面实现的该功能),在接收端可以通
过发送序号来判断似否丢包,同时可以计算出丢包率。
例如,发送了10个数据包,数据包的序号为0~9,在接收端发现序号为2和6的数据包没有收到,则丢包率就20%。
但是,如何使用呢?能不能给我指导指导,协调器怎么查看这个*transID呢? 能否贴出来个例程看看?谢谢你们了
求救!help!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚刚查看一份资料说, uint8 *transID 该参数是一个指向发送序号的指针,每次发送数据时,发送序号会自动加1(协议栈里面实现的该功能),在接收端可以通
过发送序号来判断似否丢包,同时可以计算出丢包率。
例如,发送了10个数据包,数据包的序号为0~9,在接收端发现序号为2和6的数据包没有收到,则丢包率就20%。
但是,如何使用呢?能不能给我指导指导,协调器怎么查看这个*transID呢? 能否贴出来个例程看看?谢谢你们了
求救!help!
@Viki Shi 首先谢谢您的回复
我用抓包工具看了,但是里面没有出现TransID这个序号,有个Sequence number,不是用来看包的序号的吧,其次前面有个 P.nbr RX 是按顺序接收的,也没有
看到丢包的个数和序号。
刚刚还能看到抓包内容,出去吃个饭回来后,重新打开Pancket-sniffer软件抓包发现什么也接收不到了。。。这是为什么?关机重启试了都没有用。
另外我给您看下我写的这个程序,您帮我看下这程序可以发出去吗?