Other Parts Discussed in Thread: PACKET-SNIFFER
刚刚查看一份资料说, uint8 *transID 该参数是一个指向发送序号的指针,每次发送数据时,发送序号会自动加1(协议栈里面实现的该功能),在接收端可以通
过发送序号来判断似否丢包,同时可以计算出丢包率。
例如,发送了10个数据包,数据包的序号为0~9,在接收端发现序号为2和6的数据包没有收到,则丢包率就20%。
但是,如何使用呢?能不能给我指导指导,协调器怎么查看这个*transID呢? 能否贴出来个例程看看?谢谢你们了
求救!help!