Other Parts Discussed in Thread: CC2530
使用的是网蜂的cc2530开发板,共两块开发板,一快板发送数据,另一块接收数据,但是不能正常接收,uart0的RX、TX交叉互连并共地;或者使用uart1都试过,但是并不能正常通信,单独拿出来跟电脑上的串口调试工具是正常的通信。
#include <ioCC2530.h>
#include <string.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义LED的端口
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1
//函数声明
void Delay_ms(uint);
void initUART(void);
void UartSend_String(char *Data,int len);
char Txdata[4]; //存放"HELLO WEBEE "共14个字符串
/****************************************************************
延时函数
****************************************************************/
void Delay_ms(uint n)
{
uint i,j;
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<1774;j++);
}
}
void IO_Init()
{
P1DIR = 0x03; //P1_0,P1_1 IO方向输出
P1INP |= 0X03; //打开下拉
LED1 = 0;
LED2 = 0;
}
/****************************************************************
串口初始化函数
****************************************************************/
void InitUART(void)
{
PERCFG = 0x00; //位置1 P0口
P0SEL = 0x0c; //P0_2,P0_3用作串口(外部设备功能)
P2DIR = 0X40; //P0优先作为UART0
U1CSR |= 0x80; //设置为UART方式
U1UCR |=0x00;
U1GCR |= 11;
U1BAUD |= 216; //波特率设为115200
UTX1IF = 0; //UART0 TX中断标志初始置位0
}
/****************************************************************
串口发送字符串函数
****************************************************************/
void UartSend_String(char *Data,int len)
{
int j;
for(j=0;j<len;j++)
{
U1DBUF = *Data++;
while(UTX1IF == 0);
UTX1IF = 0;
}
}
/****************************************************************
主函数
****************************************************************/
void main(void)
{
CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为32M
CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ
IO_Init();
InitUART();
strcpy(Txdata,"01#"); //将发送内容copy到Txdata;
while(1)
{
UartSend_String(Txdata,sizeof("01#")); //串口发送数据
Delay_ms(500); //延时
// LED1=!LED1; //标志发送状态
}
}
***********以上是发送端的程序********