This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc2530之间不能正常的进行uart有线串口通信

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

使用的是网蜂的cc2530开发板,共两块开发板,一快板发送数据,另一块接收数据,但是不能正常接收,uart0的RX、TX交叉互连并共地;或者使用uart1都试过,但是并不能正常通信,单独拿出来跟电脑上的串口调试工具是正常的通信。

#include <ioCC2530.h>
#include <string.h>

#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char

//定义LED的端口
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1

//函数声明
void Delay_ms(uint);
void initUART(void);
void UartSend_String(char *Data,int len);

char Txdata[4]; //存放"HELLO WEBEE "共14个字符串

/****************************************************************
延时函数
****************************************************************/
void Delay_ms(uint n)
{
uint i,j;
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<1774;j++);
}
}

void IO_Init()
{
P1DIR = 0x03; //P1_0,P1_1 IO方向输出
P1INP |= 0X03; //打开下拉
LED1 = 0;
LED2 = 0;
}

/****************************************************************
串口初始化函数
****************************************************************/
void InitUART(void)
{
PERCFG = 0x00; //位置1 P0口
P0SEL = 0x0c; //P0_2,P0_3用作串口(外部设备功能)
P2DIR = 0X40; //P0优先作为UART0

U1CSR |= 0x80; //设置为UART方式
U1UCR |=0x00;
U1GCR |= 11;
U1BAUD |= 216; //波特率设为115200
UTX1IF = 0; //UART0 TX中断标志初始置位0
}
/****************************************************************
串口发送字符串函数
****************************************************************/
void UartSend_String(char *Data,int len)
{
int j;
for(j=0;j<len;j++)
{
U1DBUF = *Data++;
while(UTX1IF == 0);
UTX1IF = 0;
}
}
/****************************************************************
主函数
****************************************************************/
void main(void)
{
CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为32M
CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ
IO_Init();
InitUART();
strcpy(Txdata,"01#"); //将发送内容copy到Txdata;
while(1)
{
UartSend_String(Txdata,sizeof("01#")); //串口发送数据
Delay_ms(500); //延时
// LED1=!LED1; //标志发送状态
}
}

***********以上是发送端的程序********

  • #include <ioCC2530.h>
    #include <string.h>

    #define uint unsigned int
    #define uchar unsigned char

    //定义控制LED灯的端口
    #define LED1 P1_0 //定义LED1为P10口控制
    #define LED2 P1_1

    //函数声明
    void Delayms(uint xms); //延时函数
    void InitLed(void); //初始化P1口
    void InitUart(); //初始化串口
    void Uart_Send_String(char *Data,int len);

    char Rxdata[50];
    uchar RXTXflag = 1;
    char temp;
    uchar datanumber = 0;

    /****************************
    延时函数
    *****************************/
    void Delayms(uint xms) //i=xms 即延时i毫秒 (16M晶振时候大约数,32M需要修改,系统不修改默认使用内部16M)
    {
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=587;j>0;j--);
    }


    /****************************
    //初始化程序
    *****************************/
    void InitLed(void)
    {
    P1DIR |= 0x03; //P1_0、P1_1定义为输出
    LED1 = 0; //LED灯熄灭
    LED2 = 0;
    }
    /****************************************************************
    串口初始化函数
    ***********************************************************/
    void InitUart()
    {
    CLKCONCMD &= ~0x40; // 设置系统时钟源为 32MHZ晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40); // 等待晶振稳定
    CLKCONCMD &= ~0x47; // 设置系统主时钟频率为 32MHZ
    SLEEPCMD|=0x04;

    PERCFG = 0x00; //位置1 P0口
    P0SEL = 0x0c; //P0_2,P0_3,P0_4,P0_5用作串口,第二功能
    P2DIR = 0X40; //P0 优先作为UART0 ,优先级

    U1CSR |= 0x80; //UART 方式
    U1UCR |=0x00;
    U1GCR |= 11; //U0GCR与U0BAUD配合
    U1BAUD |= 216; // 波特率设为115200
    UTX1IF = 0; //UART0 TX 中断标志初始置位1 (收发时候)
    U1CSR |= 0X40; //允许接收
    IEN0 |= 0x88; // 开总中断,接收中断
    }

    /****************************************************************
    串口发送字符串函数
    ****************************************************************/
    void Uart_Send_String(char *Data,int len)
    {
    {
    int j;
    for(j=0;j<len;j++)
    {
    U1DBUF = *Data++;
    while(UTX1IF == 0); //发送完成标志位
    UTX1IF = 0;
    }
    }
    }
    /***************************
    //主函数
    ***************************/
    void main(void)
    {
    InitLed(); //调用初始化函数
    InitUart();
    while(1)
    {
    if(RXTXflag == 1) //接收状态
    {
    // LED1=1; //接收状态指示
    if( temp != 0)
    {
    if((temp!='#')&&(datanumber<50)) //'#'被定义为结束字符,最多能接收50个字符

    Rxdata[datanumber++] = temp;


    else
    {
    RXTXflag = 3; //进入发送状态
    LED1=0; //关指示灯
    if(Rxdata[0]=='L')
    LED2=1;
    else
    {LED1=1;}
    }
    temp = 0;
    }
    }
    if(RXTXflag == 3) //发送状态
    {
    // LED2= 1;
    U1CSR &= ~0x40; //禁止接收
    // Uart_Send_String(Rxdata,datanumber); //发送已记录的字符串。
    U1CSR |= 0x40; //允许接收
    RXTXflag = 1; // 恢复到接收状态
    datanumber = 0; //指针归0
    //LED2 = 0; //关发送指示
    }
    }
    }

    /****************************************************************
    串口接收一个字符: 一旦有数据从串口传至CC2530, 则进入中断,将接收到的数据赋值给变量temp.
    ****************************************************************/
    #pragma vector = URX0_VECTOR
    __interrupt void UART1_ISR(void)
    {
    URX1IF = 0; // 清中断标志
    temp = U1DBUF;

    }

    ******************这是接收端的程序***********************************

  • 我在接收端的接收函数设置点亮led,但是接收端始终没有点亮LED

  • 可以参考TI官方的CC253X例程以及 DN 112" http://www.ti.com/lit/an/swra222b/swra222b.pdf " ,以进行UART部分的开发