This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

child aging 机制问题!!!!协调器associate list 虚空~~~~~~~~~~~

Expert 1850 points

我用zstack 1.2.2a 的版本。  child  aging 使用 data request  POLL 的方式。。。

 网络模式是一个协调器 和17个 终端设备。期间一直打印associate list

第一次 将 所有17个终端设备 加入到协调器重, 然后再往协调器加入终端设备时, 抓到的beacon 显示Enddevice capabilitie 为false。证明设备已满

然后我将加入的设备 拿出7个 断电,  经过一段时间(足够长 以至协调器端 将其老化), 我打印associate list 出来,发现确实少了7个设备。

然后重新将这个7个设备 上电加入到协调器, 加了5个之后, 发现协调器无法加入设备,  这时抓到的beacon 显示Enddevice capabilitie 也为false

但是associate list 显示 只有15个设备。。。。

为什么这个时候associate list 有位置,但却无法加设备呢???

  • 这个问题以前已经有详细讨论

    http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/t/104399.aspx?pi2132219853=2&keyMatch=zstack%201.2.2a%20associate%20list&tisearch=Search-CN-Everything

  • 谢谢你!!

    但请你仔细 阅读我的复现环境~~~~

    出现的问题 是 协调器 的associate list 没有满, 但是 新设备想入网的时候 或者说 老化掉的设备想 rejoin的 时候   , 协调器反馈 没有位置了~~~~

    之前那个帖子 和这个 差远了, 都不是同一个原因!!!!