我用zstack 1.2.2a 的版本。 child aging 使用 data request POLL 的方式。。。
网络模式是一个协调器 和17个 终端设备。期间一直打印associate list
第一次 将 所有17个终端设备 加入到协调器重, 然后再往协调器加入终端设备时, 抓到的beacon 显示Enddevice capabilitie 为false。证明设备已满
然后我将加入的设备 拿出7个 断电, 经过一段时间(足够长 以至协调器端 将其老化), 我打印associate list 出来,发现确实少了7个设备。
然后重新将这个7个设备 上电加入到协调器, 加了5个之后, 发现协调器无法加入设备, 这时抓到的beacon 显示Enddevice capabilitie 也为false
但是associate list 显示 只有15个设备。。。。
为什么这个时候associate list 有位置,但却无法加设备呢???