@VV大神,@Susan,@各位高手
遇到了一个问题,实验用协调器周期性的给路由节点发送数据,路由节点收到以后回复一条数据,协调器收到后串口打印输出。
测试中发现,单个路由节点测试很稳定。但两个以上的路由节点测试时,一段时间后,就会有节点掉线,通过IAR发现,程序停在HAL_DEBOUNCE(!HAL_PUSH_BUTTON1());这个位置,,,,不知道怎么解决这个问题,,希望大家能指点,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
@VV大神,@Susan,@各位高手
遇到了一个问题,实验用协调器周期性的给路由节点发送数据,路由节点收到以后回复一条数据,协调器收到后串口打印输出。
测试中发现,单个路由节点测试很稳定。但两个以上的路由节点测试时,一段时间后,就会有节点掉线,通过IAR发现,程序停在HAL_DEBOUNCE(!HAL_PUSH_BUTTON1());这个位置,,,,不知道怎么解决这个问题,,希望大家能指点,谢谢
程序进入异常了。
void halAssertHandler( void )
{
#if defined( HAL_ASSERT_RESET )
HAL_SYSTEM_RESET();
#elif defined ( HAL_ASSERT_LIGHTS )
halAssertHazardLights();
#elif defined( HAL_ASSERT_SPIN )
volatile uint8 i = 1;
HAL_DISABLE_INTERRUPTS();
while(i);
#endif
return;
}
你可以在IAR调试模式下,看下view->call stack, 是从哪里进入到这个异常处理的