This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

通讯过程中,路由节点掉线,程序停在HAL_DEBOUNCE(!HAL_PUSH_BUTTON1());

@VV大神,@Susan,@各位高手

遇到了一个问题,实验用协调器周期性的给路由节点发送数据,路由节点收到以后回复一条数据,协调器收到后串口打印输出。

测试中发现,单个路由节点测试很稳定。但两个以上的路由节点测试时,一段时间后,就会有节点掉线,通过IAR发现,程序停在HAL_DEBOUNCE(!HAL_PUSH_BUTTON1());这个位置,,,,不知道怎么解决这个问题,,希望大家能指点,谢谢

  • 调试发现不是每次都停在HAL_DEBOUNCE(!HAL_PUSH_BUTTON1());

    但是周期性一段时间程序就跑到了一个点停了,,今天在HAL_LED_BLINK_DELAY();处停了,,,

    请问这个有可能是什么原因呢

  • 程序进入异常了。

    void halAssertHandler( void )
    {
    #if defined( HAL_ASSERT_RESET )
    HAL_SYSTEM_RESET();
    #elif defined ( HAL_ASSERT_LIGHTS )
    halAssertHazardLights();
    #elif defined( HAL_ASSERT_SPIN )
    volatile uint8 i = 1;
    HAL_DISABLE_INTERRUPTS();
    while(i);
    #endif

    return;
    }

    你可以在IAR调试模式下,看下view->call stack, 是从哪里进入到这个异常处理的

  • VV大神,查看Call Stack后显示的这个,这个是什么原因使进入错误提示函数呢