也看到论坛有人遇到过同一个问题, 但没有见到解决方法。
请教TI的工程师, 这个问题怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢回复,
现在改成了 Z-Stack Home 1.2.2a,
Z-Stack Mesh 1.0.0 的 GenericApp 和 Z-Stack Home 1.2.2a.44539 的SampleLight 有什么区别吗?
还有一个问题是, Z-Stack Home的 zgChildAgingEnable=TRUE, 可以做终端离线处理吗?
有两个想法,
1、周期3s事件, 观察AssociatedDevList 数组中字段的变化。
调试发现终端离线后,AssociatedDevList 数组中的, keepaliveRcv , assocCnt, endDev.deviceTimeout 不改变, timeoutCounter (一直都在减少), 没有找到终端离线的变化规律。
2、终端发出Data Request后, 在协调器处理这个 请求的地方, 加一段处理代码。 但这好像在底层处理了,不好植入代码。
3、终端周期发心跳包, 但终端用了锂电池,希望尽可能节能。
上层的程序 需要知道终端在线和离线情况, 该怎么处理了?