This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Beacon包,导致网络通信堵塞

Hi ti的大牛们

在一个zigbee网络中,设备数量大概35个,使用了Many-to-one功能。在新设备入网时,一直发送beacon request,此时有大概有七八个设备回复beacon response。 此时网络中的设备向协调器发送数据就会失败,造成大量的丢包。而且报告many-to-failure错误。

因此我想问:

 1、在zigbee网络中,beacon request的持续发送是否会导致网络的堵塞,影响其他设备的正常工作。如果是,有没有办法来避免?

 2、如果在一个通道内一直持续发送beacon request会导致网络丢包率严重。那是否意味着,如果利用一个设备在一个通道一直在发送beacon request可以干扰到其他网络?

      有办法避免这个问题吗?

希望TI的大神给个提示

beacon test.zip
  • 首先我也是新手,不知道你问题解决了没有。

    其次,我最近也看了MTO的文档,发现里面有提到信道阻塞的问题,提供了一些参数配置,建议你也去看看。

    最后菜鸟提供一些建议:在组网前阻塞信道的无非就是beacon request,那我们可以调整他的发送周期BEACON_REQUEST_DELAY=1500单位是100ms。

                                                在组网后阻塞信道的就是DATA request,那就调整发送周期POLL_RATE=4000单位是1ms。

  • 其实针对这个问题,我是确认beacon request 和DATA request对网络的影响。如果有这个问题,我拿着一个一直发送beacon信息的设备放在你家开发的产品周围,那是不是你对你家的产品的通信就造成了阻塞,你的正常服务就不能用。 

  • 一台设备干扰能力不够哦~