Hi ti的大牛们
在一个zigbee网络中,设备数量大概35个,使用了Many-to-one功能。在新设备入网时,一直发送beacon request,此时有大概有七八个设备回复beacon response。 此时网络中的设备向协调器发送数据就会失败,造成大量的丢包。而且报告many-to-failure错误。
因此我想问:
1、在zigbee网络中,beacon request的持续发送是否会导致网络的堵塞,影响其他设备的正常工作。如果是,有没有办法来避免?
2、如果在一个通道内一直持续发送beacon request会导致网络丢包率严重。那是否意味着,如果利用一个设备在一个通道一直在发送beacon request可以干扰到其他网络?
有办法避免这个问题吗?
希望TI的大神给个提示