Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530, Z-STACK
您好:
cc2538(当协调器)和cc2530(当终端)进行简单的无线通讯时,双方使用的都是基于mesh协议栈的,一开始通讯没问题,但当通讯几个小时后无线通讯会断且不能自己恢复,必须手动重启其中一个或两个才能恢复通讯,拷机测试了n多次都是这个现象。(使用的都是mesh包里的GeneralApp工程)
麻烦可以帮忙解决一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我程序下载进去了,我在2538和2530的接收部分都加了闪灯,当2538和2530接收到对方广播的数据后就会闪灯。但是为什么闪灯不是那么的流畅呢。还有就是2530终端的代码编译有11天警告,您那边有么?
我这边协调器编译没警告,我把终端的-DFRD-RCVC_ALWAYS_ON=FALSE改为-DFRD-RCVC_ALWAYS_ON=TRUE了,闪灯还是很不流畅
因为我这边后期是一个协调器,多个终端的,所以需要协调器广播数据给所有的终端,终端接受到数据解析,地址匹配成功后,就会单播数据给协调器的。
不知道为什么这边很不流畅的
哥请问下,我用你那边的两个程序,是不是只用替换GenericApp.c和GenericApp.h两个文件的。
像IAR的预编译以及环境配置还有f8wConfig.cfg诸如此类的需要改动麽?