This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

最新的CC2652R Zstack 1.6 debug模式下阻塞在ICall_createRemoteTasks是什么原因?

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2652R, CC2650

CCS7.4,CC26x2 1.6 SDK

 

CC2652R使用Zstack 1.6 插件和1.6的SDK,uniflash完全擦除flash然后调试,能通过ICall_createRemoteTasks,第二次调试,也能进入main,但运行到ICall_createRemoteTasks就卡住了,没有代码,没办法进一步的调试,如何处理?

  • 我用的也是1.6,你用的那个程序?我自己没遇见这样的现象。 我最近发现uniflash每次烧写之前要全部擦除选择all Unprotect,否则NV里面不会清掉。
  •  您是否打开了FEATURE_MAC_SECURITY这个预编译?我又试了一下没有问题。

  • 我是在zed_switch工程上做的测试,这个工程,默认是没有使能FEATURE_MAC_SECURITY
  • 我刚才试了一个zed_switch没有出现,您的板子是否为CC2652R的launchpad ,是否可以排查一下硬件,或者您对demo做了哪些更改。

  • 我这边没有用官方的板子,是第三方的板子,更换的CC2652R芯片,可以正常使用,读取IEEE地址,都正常,说明板子没有问题。

    debug也能debug,能进入main入口,不是说一点都运行不了,问题就是运行到ICall_createRemoteTasks就卡住了,详细调试之后发现具体是卡在了Task_restore这个函数的位置,没有源代码,不知道什么问题造成的。

    帮忙debug一下,看看keytask变量在Task_disable函数调用之后的返回值是多少,是不是0,因为后面卡在Task_restore,我怀疑是这一块代码实现有问题。

    /* See header file for comments */
    void ICall_createRemoteTasks(void)
    {
      size_t i;
      UInt keytask;
    
      /* Cheap locking mechanism to lock tasks
       * which may attempt to access the service call dispatcher
       * till all services are registered.
       */
      keytask = Task_disable();
    
      for (i = 0; i < ICALL_REMOTE_THREAD_COUNT; i++)
      {
        Task_Params params;
        Task_Handle task;
        ICall_CSState key;
    
        Task_Params_init(&params);
        params.priority = ICall_threadPriorities[i];
        params.stackSize = ICall_threadStackSizes[i];
        params.arg0 = (UArg) icall_threadEntries[i];
        params.arg1 = (UArg) ICall_getInitParams(i);
    
        task = Task_create(ICall_taskEntry, &params, NULL);
        if (task == NULL)
        {
          /* abort */
          ICALL_HOOK_ABORT_FUNC();
        }
        key = ICall_enterCSImpl();
        if (ICall_newTask(task) == NULL)
        {
          /* abort */
          ICALL_HOOK_ABORT_FUNC();
        }
        ICall_leaveCSImpl(key);
      }
    
      Task_restore(keytask);
    }

    另外,点击以下小锤子编译,没有一分钟都编译不完,有这么慢吗,又不是全部编译

  • 如果不去debug直接烧录可以正常运行?

    keytask = Task_disable();这个返回是0 ,因为之前没有Task的建立,最后Task_restore去恢复的标号也是0。

    这应该不是程序问题,因为我一直在玩这个板子很长时间没有遇见过这种问题。

    至于编译时间确实有点长的,主要不是那个编译时间长,是link出二进制的文件link工具执行占用时间较长。

  • 我这边debug下来,keytask变量也是0,但是仍然卡在了最后一步Task_restore,换了两台电脑,都是如此,点击了CCS7.4关于里面的update,升级到最新的编译器等,重新导入工程,测试仍然是这个问题。

    下面是我的一些截图,不知道编译器版本,CCS有没有问题,都是默认安装在C:\ti目录下,win7,win10两台电脑都测试了,都是这个问题

  • SimpleLink™ CC26X2R1 SDK: 1.60.00.43
    TI Code Composer Studio: CCS-7.4.0
    TI Code Generation Tools for ARM: 16.09.06.LTS
    XDCTools: 3.50.04.43
    看上去你的没啥问题,当然我环境和你的不太一样,我的编译器版本更高一些,是18.1.1.但是你可以编译通过,这就跟编译器。我有两个PC一个装了7.3,一个装了8.0.更像是硬件问题。
    你直接烧录hex文件可以启动?
  • 我尝试在里面点亮一颗LED,直接烧录hex文件也无法启动,我不认为是硬件问题,既然IEEE地址都可以读取,并且uniflash load image都没问题,说明硬件是可以正常的,不然别的地方都不卡住,就卡在这个地方,而且最主要的是还没有源代码,不清楚这里面到底干了什么事情。

    见过那种硬件有问题的,JTEG都连不上。

    如果硬件有问题,比如晶振无法启震,芯片引脚短路等等,JTEG都会连不上,更别说erase flash,读取IEEE地址,读取MEMORY都正常。

    关键是debug时候还能进入main入口,并且一步一步运行到ICall_createRemoteTasks并卡死,中途查看其他变量,看起来初始化都还算正常。

    以前的OSAL也会在启动的时候卡住在Mac_Init初始化的位置,后来跟踪进去发现是使用了外部32.768Khz晶振,没有起震,导致卡住,现在这个TI-RTOS不一样,中间多了一层叫做Icall的middleware中间件,很多都密封进库里面,也看不到,也无法调试,更是无从知道问题出在哪里了。

    我很怀疑编译出来的firmware有问题,附件我上传了一个默认的条件编译出来的zed_switch_cc26x2lp.hex和zed_switch_cc26x2lp.out,以及stack映射文件zed_switch_cc26x2lp.map。

    另外你那边能否帮忙编译个.hex,点亮RED(当前默认是GIO6引脚)这颗LED,我过来烧写进去看看能否点亮?

    /*******************************************************************************
     * @fn          zclSampleSw_initialization
     *
     * @brief       Initialize the application
     *
     * @param       none
     *
     * @return      none
     */
    static void zclSampleSw_initialization(void)
    {
    
        /* Initialize user clocks */
        zclSampleSw_initializeClocks();
    
        /* Initialize keys */
        Board_Key_initialize(zclSampleSw_changeKeyCallback);
    
        /* Initialize the LEDS */
        Board_Led_initialize();
    
        // Register the current thread as an ICall dispatcher application
        // so that the application can send and receive messages.
        ICall_registerApp(&zclSampleSw_Entity, &sem);
    
    
        //Initialize stack
        zclSampleSw_Init();
    	
    Board_Led_control(board_led_type_LED1,board_led_state_ON);
    }

    zed_switch_cc26x2lp default build output.rar

  • 我烧写你那个hex文件 led不亮的。

    我自己加了那段代码:

    static void zclSampleSw_initialization(void)
    {
    
        /* Initialize user clocks */
        zclSampleSw_initializeClocks();
    
        /* Initialize keys */
        Board_Key_initialize(zclSampleSw_changeKeyCallback);
    
        /* Initialize the LEDS */
        Board_Led_initialize();
    
        // Register the current thread as an ICall dispatcher application
        // so that the application can send and receive messages.
        ICall_registerApp(&zclSampleSw_Entity, &sem);
        Board_Led_control(board_led_type_LED1, board_led_state_ON);
    
        //Initialize stack
        zclSampleSw_Init();
    }

    你烧写一下我的那个hex文件是可以点亮的。 https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/104/zc_5F00_switch_5F00_cc26x2lp.7z

  • 你给我的firmware,你那能点亮。

    我这里点不亮红色的LED,看来就是硬件问题了,我回头尽快查硬件问题。

  • 另外因为现在CC2652R还没正式量产,还是XCC2652R1F,不知你那边是具体什么版本,会不会是版本差异。

    我这边uniflash读取出来版本是1.1

  • 好的.如果可以,检查完成更新一下原因.
  • 有没有可能是CC2652R本身的硬件版本问题,现在还没release,我的是1.1版本:

  • 我的也是Revision: 1.1 ,既然发布出来的如果这种问题,就说明的.
  • 重新更换了一个新的CC2652R,你给的固件烧进去,连接在GPIO6上的红色LED终于点亮了。

    没有买TI的LaunchPad开发板(开发板上带了一堆没用的东西,还卖的较贵),其实没必要为SmartEnergy和LaunchPad上带的下载器重复花钱,都有外接下载器,还要每个LaunchPad上自带一个,完全没必要,只能提高成本。

    现在世面上任何一家CC2650的模块,只要把芯片换成CC2652R,另外换掉原来的24M晶振,换成48M的,就直接可以点亮了,RGZ封装的引脚都是完全兼容的,目前debug模式下XDS100 V3的确会有问题,会卡在ICall_createRemoteTasks不能往下走,目前手头没有XDS200的下载器,没办法做进一步的测试。

    另外不知是CCS7.4,还是TI的编译器,似乎是有bug的,有时候稍微修改几行代码,Build project出来的hex烧进去运行不了,回头重新执行Rebuild project,等了很久,出来的hex固件烧进去反而运行正常。不是很可靠,理论上修改代码不会影响到project的配置,不应该出现这种情况,之前IAR for ARM/8051从来没遇到过类似问题。

    然后我这边重新编译新的固件,都能点亮LED,blink也都正常,说明RTOS最起码跑起来了,刚刚测试了一下zed_switch看能不能入网,修改了CC26X2R1_LAUNCHXL.c里面gpioPinConfigs的引脚配置,可以支持当前平台的按键了,

    虽然按键已经调用steering,但似乎没办法发出beacon request请求入网。很奇怪,就算network key不对,最起码能发出beacon request才对,但是ubiqua在默认的11信道抓包没有。

                zstack_bdbStartCommissioningReq.commissioning_mode = BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING/* | BDB_COMMISSIONING_MODE_FINDING_BINDING*/;
                Zstackapi_bdbStartCommissioningReq(zclSampleSw_Entity,&zstack_bdbStartCommissioningReq);

  • 你看一下这设置的是多少,我记得开始默认设置不是11信道,我自己改成了11.
    #define DEFAULT_CHANLIST 0x00000800 // 11 - 0x0B
  • 目前simplelink_zigbee_sdk_plugin_1_60_00_14.exe的确默认是11信道,还不清楚是哪里问题。

    /* Default channel is Channel 11 - 0x0B               */
    // Channels are defined in the following:
    //         0      : 868 MHz     0x00000001
    //         1 - 10 : 915 MHz     0x000007FE
    //        11 - 26 : 2.4 GHz     0x07FFF800
    //
    //#define MAX_CHANNELS_868MHZ     0x00000001
    //#define MAX_CHANNELS_915MHZ     0x000007FE
    //#define MAX_CHANNELS_24GHZ      0x07FFF800
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x04000000  // 26 - 0x1A
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x02000000  // 25 - 0x19
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x01000000  // 24 - 0x18
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00800000  // 23 - 0x17
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00400000  // 22 - 0x16
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00200000  // 21 - 0x15
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00100000  // 20 - 0x14
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00080000  // 19 - 0x13
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00040000  // 18 - 0x12
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00020000  // 17 - 0x11
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00010000  // 16 - 0x10
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00008000  // 15 - 0x0F
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00004000  // 14 - 0x0E
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00002000  // 13 - 0x0D
    //#define DEFAULT_CHANLIST 0x00001000  // 12 - 0x0C
    #define DEFAULT_CHANLIST 0x00000800  // 11 - 0x0B

  • 为了方便您的测试,我把建立网络写在了初始化中。

     zstack_bdbStartCommissioningReq_t zstack_bdbStartCommissioningReq;
    
        zstack_bdbStartCommissioningReq.commissioning_mode = BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_FORMATION | BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_STEERING;
        Zstackapi_bdbStartCommissioningReq(zclSampleSw_Entity,&zstack_bdbStartCommissioningReq);
    
    
    
      UI_UpdateLcd();

    附件中为固件,您下载之前请All Unprotected Sectors。https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/104/8877.zc_5F00_switch_5F00_cc26x2lp.7z

  • 刚刚All Unprotected Sectors之后重新烧写进去,启动后距离ubiqua usb dongle很近,环境中11信道其他3个设备的包收发都是能抓到的,但没有抓到CC2652R的beacon request包发出来,不知是哪里出了问题

    另外之前听JasonB说过,只有router设备才能使能BDB_COMMISSIONING_MODE_NWK_FORMATION在加入网络不成功时,建立新的分布式zigbee网络,end device是不行的,没有建网能力,不知你这样用会不会有问题,按理说bdb里面会根据当前设备类型,过滤掉掩码位。
  • unilfash烧写完你的zc固件之后,GPIO7号脚的绿色LED灯会闪烁一下,然后也没抓到beacon request包

  • 不太清楚你的问题。
    1我的led灯没有亮
    2.我的自己是可以抓到beacon request。
    3.你可以尝试把你其他的都设备都断电,重新烧录一个CC2652R试一下。
  • Alvin,

         今天多谢你的支持,不能发出beacon request的问题终于找到了,CC2652R LaunchPad参考设计48M晶振外部是没有两颗负载电容的,经过查看手册,是芯片内置了负载电容,所以我买的模块也没外接电容,但是预留有位置,我尝试焊了两个7pf的电容上去,我的zed firmware,你的zc firmware,都能发出beacon request了。

    至此,完全正常运行,但是XDS100 V3 debug仍然会卡在ICall_createRemoteTasks,可能要换XDS110或者XDS200再试试了。

    这个原因一大部分可能是晶振的负载电容不恰当,导致起震频率不正确,最终导致倍频后2.4G RF偏频,所以即使ubiqua在11信道抓包,但是芯片发出的频率其实不是真正的11信道频率,自然就无法抓到包了。

    我开始就怀疑是频点不对,所以无法抓到包。但我手头又没有频谱仪,无从判断。

    总结下来,再次提醒后面要在CC2652R上做硬件设计的朋友,48M的晶振,如此之高,鄙人见识少,多年来实属罕见。原理图设计一定要预留两颗负载电容的设计,以备不时之需,看来外接晶振要有负载电容千年不变的真理。

  • 这是新版的ubiqua吗?咋破解的?

  • 我們是用美金破解的,一年299us dollar.
  • 2.1不是最新版的,最新版是2.2