Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592, CC2530
协议栈:Z-Stack3.0.2
协调器处理器:CC2538 + CC2592
终端设备处理器:CC2530
问题描述:
协调器CC2538开启PA CC2592功能(#define HAL_PA_LNA_CC2592),再用“macRadioSetTxPower(20);”设置发射功率为20dBm。
拿终端设备慢慢远离协调器,当终端设备里协调器20米左右时与协调器断开连接。抓包可以看到终端发送的“data request”请求,但是协调器无“ack”回复。
CC2538与CC2593连接的引脚是官方的连接引脚:PC2-LAN_EN、PC3-PA_EN、PD2-HGM
问题:
1、请问Z-Stack3.0.2协议栈底层有限制发射功率和接收灵敏度吗?
2、Green Power功能会对协调器的发射功率和接收灵敏度产生影响吗?
3、为什么用Z-Stack3.0.2协议栈只能传输20米的距离?
4、有关于Z-Stack3.0.2协议栈发射功率和接收灵敏度功能描述的文档吗?