This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1 : zclSampleCIE_InClusterList & zclSampleCIE_OutClusterList 這2者有什麼關係 ? 它們是扮演什麼角色 ?
譬如 ZED OutClusterList 裡 有 0x01 <-> ZC InClusterList 裡 就要有 0x01 , 不然就會無法溝通 , 就無法連上 , 是這樣解釋嗎 ?
2 : ZC 在 HA1.2 裡 , device ID ? spec 沒特別指明 , 它也不屬於哪一種設備屬性 ?
可是我用HA1.2.2a CIE 的sample code 去跟device 做match 沒有這個問題, 附上抓包檔HA12-3323.rar
我現在是用 Z-stack 3.0.2 的ZNP 才有這反覆加入&退出的問題 ?
這樣應該不是device 的問題吧?
HA1.2.2a CIE sample code 的抓包檔內zc發出transport key,設備有馬上回應mac ack,代表設備有收到key,所以後續入網可以成功;之前你用znp的時候,zc送出transport key後沒有看到設備回應mac ack,代表是設備沒收到,應該是要看一下為什麼設備沒有回應mac ack
我有做一些調整, packet 看起來也跟CIE sample code 差不多, 但它還是離開再加入 ,0612-302-X-W.zip0612-302-X-W1.zip
附上.cubx , 是否還有什麼方向或什麼原因 , 我可以去思考改變的 ?