This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC2530 加外壳后信号收到影响,请求帮助

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

客户遇到问题:

CC2530装外壳后,通信距离受影响很大,不装外壳,有20米,能达到我们的使用要求。装上外壳,就是勉强只有10米了。是什么问题。

不装壳:                
             不隔墙:      终端1 和 终端2 都是30米。
             隔一堵墙:  终端1 和 终端2都是19米。
未喷漆塑料外壳:
            不隔墙:      终端1 和 终端2 都是20米。
             隔一堵墙: 终端1 是15米;终端2是15.5米。 
喷漆塑料外壳:      
            不隔墙:      终端1 是20米, 终端2是19.4米。
            隔一堵墙:  终端1 是 12米, 终端2是15米。


协调器的外壳 材质:ABS(白色不加遮光粉) 表面是包布工艺 ;不包含布的厚度2mm
终端1的 前壳材质:ABS ,中壳材质:橡胶;前壳厚度时1.84mm;中壳测不到。
侧面壳的材质是 ABS,厚度是 2.53mm
终端2的 外壳材质:ABS; 厚度 1.62mm
侧面壳的材质是 ABS,厚度 1.63mm

  • 外壳确实会影响RF性能,猜测是EMC问题。三要素:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备 排查一下
  • 谢谢!
    我这里没有射频工程师,用的TI给的电路,排查起来有点麻烦。请问,针对我这种情况,怎么处理比较好,有没有什么建议?
  • 如果有苏州或上海的射频工程师可以解决这个问题,也可以联系我的。
  • 我帮你问一下,稍后来更新
  • 好的,谢谢!
  • Aosker Liu 说:

    客户遇到问题:

    CC2530装外壳后,通信距离受影响很大,不装外壳,有20米,能达到我们的使用要求。装上外壳,就是勉强只有10米了。是什么问题。

    不装壳:                
                 不隔墙:      终端1 和 终端2 都是30米。
                 隔一堵墙:  终端1 和 终端2都是19米。
    未喷漆塑料外壳:
                不隔墙:      终端1 和 终端2 都是20米。
                 隔一堵墙: 终端1 是15米;终端2是15.5米。 
    喷漆塑料外壳:      
                不隔墙:      终端1 是20米, 终端2是19.4米。
                隔一堵墙:  终端1 是 12米, 终端2是15米。


    协调器的外壳 材质:ABS(白色不加遮光粉) 表面是包布工艺 ;不包含布的厚度2mm
    终端1的 前壳材质:ABS ,中壳材质:橡胶;前壳厚度时1.84mm;中壳测不到。
    侧面壳的材质是 ABS,厚度是 2.53mm
    终端2的 外壳材质:ABS; 厚度 1.62mm
    侧面壳的材质是 ABS,厚度 1.63mm

    这个看上去有一部分原因是外壳改变了天线谐振频率。 你可以参考一下这篇文档,里面有一些理论支撑。

    你需要做的是带着外壳调试匹配电路。

    BR. Albin

  • 谢谢!感谢各位帮忙出主意