Other Parts Discussed in Thread: CC2530
客户遇到问题:
CC2530装外壳后,通信距离受影响很大,不装外壳,有20米,能达到我们的使用要求。装上外壳,就是勉强只有10米了。是什么问题。
协调器的外壳 材质:ABS(白色不加遮光粉) 表面是包布工艺 ;不包含布的厚度2mm
终端1的 前壳材质:ABS ,中壳材质:橡胶;前壳厚度时1.84mm;中壳测不到。
侧面壳的材质是 ABS,厚度是 2.53mm
终端2的 外壳材质:ABS; 厚度 1.62mm
侧面壳的材质是 ABS,厚度 1.63mm