Other Parts Discussed in Thread: CC2530
芯片:CC2530
协议栈:zigbee1.2.2a
硬件环境:1个协调器,10个路由器节点,20多个电池节点。
软件其它:
1,ZIGBEEPRO
2,协调器使用TI的ZNP
1,ZIGBEEPRO
2,协调器使用TI的ZNP
3, 路由器选择第二模式:zgNwkParentInformation = NWK_PARENT_INFO_MAC_DATA_POLL,zgChildAgingEnable = TRUE
4,因为常发现电池节点联系不上,所以ZNP网关每5分钟轮询电池节点,如果发现3轮电池无回应,电池节点就会重启。
现象:
经过一段时间运行,还是会发现少量电池ED节点不在当前网络,只有复位电池节点,再组网后,才能在原网络找到它!经过一段时间观察,发现这个现象是两种情况导致的:1,电池节点改变了信道,跑到旁边的一个zigbee网络里了。2,电池节点信道没变,但是改变了PANID,也是入到旁边的zigbee网络里了。
问题:
1,周围的其它zigbee网络是如何让这个电池终端ED节点入网的?
2,如何解决或避免?
希望得到高人指导,谢谢!