This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] ZigBee®︎ 开发指南

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG

帖子中讨论的其他器件:Z-STACK、SYSCONFIG

这些指南旨在为使用 TI Zigbee® 连接产品的所有开发阶段提供参考。

第 0 步:了解技术

第 1 步:挑选器件

第 2 步:下载必要软件

第 3 步:开始软件开发

第 4 步:深入了解文档

第 5 步:设计硬件

第 6 步:认证和生产

另请参考末尾的“常见开发问题”部分。

不确定要使用哪种连接技术?请查看无线连接技术选择指南!

第 0 步:了解技术

第 1 步:挑选器件

第 2 步:下载必要软件

第 3 步:开始软件开发

  • 开箱即用体验:选择 LaunchPad 后,了解其功能即可运行您的第一个应用!
  • 快速入门指南:本指南提供了 Z-Stack 开发环境的路线图。开始使用 TI Resource Explorer,了解如何将项目导入 CCS 或 IAR 或者如何开发新应用。
  • SimpleLink Academy:查看 SimpleLink Academy 培训平台,获得有关了解 Zigbee 功能以及如何定制应用的分步说明。

Zigbee Project Zero

通过使用协调器指示灯和终端器件开关创建简单的 Zigbee 网络,开始使用 Z-Stack

DMM 基础知识

动态多协议管理器 (DMM) 支持多个无线堆栈在单个无线电装置上共存和同时工作

Sensor Controller基础知识

如何使用 Sensor Controller Studio 和 GUI 工具

RTOS 概念

对实时操作系统中使用的概念进行了一般概述,例如任务/线程、调度、信号量。从这里开始了解 TI-RTOS 和 POSIX。

SysConfig 工具基础知识

SysConfig 工具可帮助您配置 SimpleLink 应用,并为 TI 驱动程序和软件库生成源文件

第 4 步:深入了解文档

第 5 步:设计硬件

第 6 步:认证和生产

 

常见开发问题

  • 怎样开始使用?

从开箱即用体验开始!此演示可帮助您了解 LaunchPad 并运行您的第一个应用。之后,开始了解我们在 SimpleLink Academy 上提供的不同功能和软件库。                                                                                                                                              

  • 如何将 Z-Stack 添加到新应用中?

建议用户从 SDK 中提供的各种开发示例入手。

  • 如何了解外设驱动程序?在哪里可以找到 PWM、I2C、SPI、UART 或 GPIO 的示例?

TI Drivers Runtime APIs 提供了每个外设的基本使用摘要和示例,SDK 的 examples/<rtos>/<LaunchPad>/drivers 文件夹中提供了针对每个器件的其他 TI 驱动程序示例。 

  • 如何将代码快速下载至 LaunchPad?

使用 CCSTUDIO IDE编译、下载和调试代码。要在 2.4GHz 或小于 1GHz 器件上对bin文件进行编程,请参阅 FLASH-PROGRAMMER 或 UNIFLASH。

  • 在哪里可以了解安全功能?

阅读此白皮书,详细了解可用的 SimpleLink 安全功能。

  • 如何获取原理图和布局审核?

可申请 2.4GHz 硬件的设计审核

  • 我应从何处获得帮助?从何处可以找到更多常见问题解答?

E2E 无线 Zigbee 和 Thread 论坛是一个重要资源,可在设计过程中的每一步为您提供帮助。

E2E 是一个公共论坛,TI 工程师和知识渊博的社区成员在其中发布问题和答案,帮助用户快速解决设计问题。搜索几个关键词,查看已解决的问题,您也可以提出一个新问题!