This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我是新人一个,现在对debug interface表示不太懂, 问题如下:
cc2530 的这个 debug interface, 是如何使用的呢? TI是否有相关的上位机软件来和芯片通信?既然只是两根线,那这两根线又是怎样和电脑连接的?
正常烧程序和debug的话有cc debugger,这个debug interface又需要什么吗?
我阅读了一下 “CC1110/ CC2430/ CC2510 Debug and Programming Interface Specification”, 仍然不明白该如何使用。
比如说用两个上升沿去触发 debug mode, 那这两个上升沿该由谁发?PC? PC的哪个接口的哪个端子?怎样发给芯片? TI 有这些的说明吗?
还是说这些都得自己搞定?
还有一个问题, TI 的文档上说debug interface 是P2.1和P2.2, 那可不可以通过IO设置,改成其他pin脚呢?
感谢你的回答!
1.准确的说是DC DD RST VDD GND 5线。
2.使用CCDEBUGER在电脑和 CC2530之间。CC DEBUGER需要在PC上安装驱动。软件:开发环境IAR 8051(非TI软件),smart flash programmer, smart studio,packsniffer等,都可以在www.ti.com/CC2530找到。
3.P2.1 和P2.2不能换成其他PIN脚。
谢谢你的回答!
那么这样说来CC debugger便是在用这个debug interface烧录和debug程序了。
也就是说没有可能只用两根线来debug了?
那另外一个问题就是,除了用cc debugger来做debug以外,有没有别的方法可以用呢?我们的板子会特别小,不会引出这么多条线来做debug,虽然可以先调试好了再烧进芯片,但也希望有只需求少量pin脚的调试手段。
谢谢!
您好,
我的smartRF flash programmer無法成功識別我的CC2530, 量了一下相關的腳位發現 DD pin always 3.3v.
量了CC2530的其餘接腳的電壓都是正常的
我試了另一片CC2530 燈泡, 接上cc debuger後 DD pin 是 0V 且可被flash programmer識別.
請問是否芯片出了問題?