This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我是新人一个,现在对debug interface表示不太懂, 问题如下:
cc2530 的这个 debug interface, 是如何使用的呢? TI是否有相关的上位机软件来和芯片通信?既然只是两根线,那这两根线又是怎样和电脑连接的?
正常烧程序和debug的话有cc debugger,这个debug interface又需要什么吗?
我阅读了一下 “CC1110/ CC2430/ CC2510 Debug and Programming Interface Specification”, 仍然不明白该如何使用。
比如说用两个上升沿去触发 debug mode, 那这两个上升沿该由谁发?PC? PC的哪个接口的哪个端子?怎样发给芯片? TI 有这些的说明吗?
还是说这些都得自己搞定?
还有一个问题, TI 的文档上说debug interface 是P2.1和P2.2, 那可不可以通过IO设置,改成其他pin脚呢?
感谢你的回答!
谢谢你的回答!
那么这样说来CC debugger便是在用这个debug interface烧录和debug程序了。
也就是说没有可能只用两根线来debug了?
那另外一个问题就是,除了用cc debugger来做debug以外,有没有别的方法可以用呢?我们的板子会特别小,不会引出这么多条线来做debug,虽然可以先调试好了再烧进芯片,但也希望有只需求少量pin脚的调试手段。
谢谢!
您好,
我的smartRF flash programmer無法成功識別我的CC2530, 量了一下相關的腳位發現 DD pin always 3.3v.
量了CC2530的其餘接腳的電壓都是正常的
我試了另一片CC2530 燈泡, 接上cc debuger後 DD pin 是 0V 且可被flash programmer識別.
請問是否芯片出了問題?