Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
我现在有10个路由器,全部使用cc2652r这个芯片,sdk版本是 3.10 。现在我的协调器断电,我抓包发现我的路由设备会一直不停的发 network status 这个报文,有时候有的路由设备就工作不正常了。 link status 这个报文都不会发了,我确定协议栈应该是工作异常了,我重新上电后就又可以正常工作了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在有10个路由器,全部使用cc2652r这个芯片,sdk版本是 3.10 。现在我的协调器断电,我抓包发现我的路由设备会一直不停的发 network status 这个报文,有时候有的路由设备就工作不正常了。 link status 这个报文都不会发了,我确定协议栈应该是工作异常了,我重新上电后就又可以正常工作了。
您好,
感谢您的对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这个问题,稍后会为您解答。
我在3.10版本上能修复这个bug吗?我们的产品现在全部是用这个版本的sdk突然改sdk的话改动很大,全部得重新测试,希望明确告诉我这个bug在这个版本能被解决吗?我这边好做决定。
我的路由设备会一直不停的发 network status 这个报文
你把协调器断电造成路由失敗所以才會一直有network status
link status 这个报文都不会发了
你的抓包檔裡面一直有link status 这个报文,你是指哪個路由 link status 这个报文都不会发了?
請問你認為协议栈应该是工作异常了是指什麼部份异常?
这一段报文没有记录下正常工作的10个路由器的报文,这里已经有一点异常有一个已经出错了,我认为工作异常是因为有设备没有报文发出来,这个基本每次协调器断电都会出现
我在应用层设置2s的看门狗,然后做了个300ms定时事件,喂狗。我用串口观察会触发看门狗复位,你这个路由失败也不应该一直不停的发这个network status 这个报文,频率还这么搞1s几百条
路由失败也不应该一直不停的发这个network status 这个报文,频率还这么搞1s几百条
這應該是你的設備一直持續发这report給协调器才導致的吧,协调器断电了,你的設備應該先中止发这report給协调器
使用APS ack,如果沒有收到report給协调器的APS ack就不要持續發送,等一段時間後再重送
你是指aps重试次数吗?
不是,我指的是aps重试如果失敗了,要等一段時間後再重送
您好,
正如YiKai所说,您使用 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v3.10更新已超过三年。当前版本为 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.30,强烈建议您进行相应迁移。
感谢YiKai,您也可以参考他的方法进行操作。