Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
我现在有10个路由器,全部使用cc2652r这个芯片,sdk版本是 3.10 。现在我的协调器断电,我抓包发现我的路由设备会一直不停的发 network status 这个报文,有时候有的路由设备就工作不正常了。 link status 这个报文都不会发了,我确定协议栈应该是工作异常了,我重新上电后就又可以正常工作了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我现在有10个路由器,全部使用cc2652r这个芯片,sdk版本是 3.10 。现在我的协调器断电,我抓包发现我的路由设备会一直不停的发 network status 这个报文,有时候有的路由设备就工作不正常了。 link status 这个报文都不会发了,我确定协议栈应该是工作异常了,我重新上电后就又可以正常工作了。
我在3.10版本上能修复这个bug吗?我们的产品现在全部是用这个版本的sdk突然改sdk的话改动很大,全部得重新测试,希望明确告诉我这个bug在这个版本能被解决吗?我这边好做决定。
我的路由设备会一直不停的发 network status 这个报文
你把协调器断电造成路由失敗所以才會一直有network status
link status 这个报文都不会发了
你的抓包檔裡面一直有link status 这个报文,你是指哪個路由 link status 这个报文都不会发了?
請問你認為协议栈应该是工作异常了是指什麼部份异常?
这一段报文没有记录下正常工作的10个路由器的报文,这里已经有一点异常有一个已经出错了,我认为工作异常是因为有设备没有报文发出来,这个基本每次协调器断电都会出现
我在应用层设置2s的看门狗,然后做了个300ms定时事件,喂狗。我用串口观察会触发看门狗复位,你这个路由失败也不应该一直不停的发这个network status 这个报文,频率还这么搞1s几百条
路由失败也不应该一直不停的发这个network status 这个报文,频率还这么搞1s几百条
這應該是你的設備一直持續发这report給协调器才導致的吧,协调器断电了,你的設備應該先中止发这report給协调器
但是我的路由设备好像判断不了协调器断电没有,这里有决绝方法吗? 现在每个路由器都是1分钟上报一次数据
这个我该怎么判断,在哪里处理。 现在是一分钟发一帧好像时间距离也挺长的
您好,
正如YiKai所说,您使用 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v3.10更新已超过三年。当前版本为 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.30,强烈建议您进行相应迁移。
感谢YiKai,您也可以参考他的方法进行操作。